This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:GE Healthcare -中国认证- 2472 MHz 时杂散发射超出限制

Guru**** 1135400 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1227625/wl1837mod-ge-healthcare---china-certification---spurious-emission-above-limit-at-2472-mhz

器件型号:WL1837MOD

您好、团队成员:

我支持 GE Healthcare、他们在名为 Vscan Air CL 的产品中使用 WL1837MOD。 他们正在对自己的产品进行中国认证。

面临的问题:他们联系我们、告知我们在测试期间、他们发现杂散发射高于2472MHz 的限制。 我还从他们那里收集了以下详细信息。

  • 通过连接到 Agilent 频谱分析仪的 U.FL 到 SMA 连接器完成的传导发射
  • 用于设置器件 TX 的校准工具
  • 输出中的 WiLink 固件详细信息  ifconfig wlan0 up - PHY 固件版本(根据日志)为版本8.2.0.0.245、引导的固件版本(根据日志)为版本8.9.0.0.88。
  •  此帖子附有测试程序和图像

此致、

沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    • 客户端正在使用 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.INI -但是、ch13功率被设置为最小值。

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shashank、

    我没有看到随附的测试程序和图像、您可以尝试再次发送它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀-链接此处。

    此致、

    Shashanke2e.ti.com/.../Vscan-Air_5F00_Wireless-Test-Instruction_5F00_v1.2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shashank、

    如果 TX 功率高于限制、则可以尝试在 ch13下降低器件的最大 TX 功率。

    测试程序是什么(例如、您是否正在使用校准器工具?)、硬件设置是什么。 在进行传导测试时、 考虑路径损耗后产生的 TX 功率是多少?

    运行此"./start_tx_test.sh"时、您是否正在使用校准器工具命令?  您是否参考了"WiLink8 校准工具用户指南https://www.ti.com/lit/swru562 以正确降低传输的 TX 电源?

    您是否曾尝试通过修改  WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini 文件的"PerChanPwrLimitArr11BG Usage"降低 Ch13 TX 功率。 执行此操作时、我建议您参阅"WL18xx .INI 文件用户指南"(https://www.ti.com/lit/swru422)?) 

    将天线放在电路板的另一侧涉及射频性能。 在设计这样的电路板时、我建议您参考  https://www.ti.com/tool/WILINK-DESIGN-REVIEWS 上的 WL18xx 模块硬件集成指南和设计检查清单。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    如果 TX 功率高于限制,则可能需要尝试在 ch13降低设备的最大 TX 功率。

    正如我在上一篇文章中强调的那样、他们已经做到了这一点。

    什么是测试程序(例如,您是否使用校准仪工具?),以及硬件设置是什么。 [/报价]

    我已经附上了上一篇文章中的图像以及一个包含所有流程相关详细信息的 Excel 工作表。

    进行传导测试时, 考虑路径损耗后,您知道产生的 TX 功率是多少吗?

    让我从客户那里找出这种信息。

    请提供客户可以尝试的任何其他提示。

    此致、

    沙山克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shashank、

    我已将上一篇文章中的图片和包含所有流程相关详细信息的 Excel 工作表附在后。

    随附的图像仅显示了未连接 UF.L 的 PCB、除非要对 PCB 天线进行辐射测试?

    随附的测试过程不包括所调用的"./start_tx_test.sh"脚本。 我只能假定测试脚本包含各种校准器命令、但无法确定正在发送的确切内容。

    此信息将有助于 确定 TX 功率是否实际在 ch13上降低、或者某个命令是否错误。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    客户端向我发送了下表、其中包含测量的功率。

    让我来为您提供脚本以及修改后的 INI 文件。

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我要求客户和您通过电子邮件进行通话-请告诉我何时可以进行设置。

    pfa 修改后的脚本- INI 文件与我们的相同、ch13功率设置为最小值(00 00 00)。

    此致、

    沙山克

    e2e.ti.com/.../start_5F00_tx_5F00_test.she2e.ti.com/.../stop_5F00_tx_5F00_test.sh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shashank、

    感谢您发送该脚本文件。 在协调何时进行该调用之前、请给我一些时间来研究脚本命令。  

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    请帮我一下... 我们是否可以与 GE Healthcare 通话?

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shashank、

    对于延迟、很抱歉、使用的命令似乎是正确的。

    尽管需要注意的另一点是、即使在 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini 文件中将 ch13设置为最小值(00 00 00)、该器件在所有通道和调制中仍具有8.5dB 的基准功率(对于 perChanPwrLimitArrABG)。 按照  PwrLimitReference11ABG with value 55 (55 Hex => 85 Dec => 8.5dB )

    最后、我建议 他们 确保"设置带有特定 INI 文件的活动配置"、这 在中进行了说明。 示例4    WiLink8解决方案 WiLink8 - wlconf 用户指南 "的所有章节。

    为了进一步调试该问题、您能否确保他们将 wl18xx-conf.bin 发送给我们?

    另请注意、将天线放在电路板的另一侧并通过另一个过孔涉及射频性能。 在设计 WL8电路板时、 建议参阅     https://www.ti.com/tool/WILINK-DESIGN-REVIEWS 上的 WL18xx 模块硬件集成指南和设计检查清单。

    Br、

    杰西卡