您好、团队成员:
我支持 GE Healthcare、他们在名为 Vscan Air CL 的产品中使用 WL1837MOD。 他们正在对自己的产品进行中国认证。
面临的问题:他们联系我们、告知我们在测试期间、他们发现杂散发射高于2472MHz 的限制。 我还从他们那里收集了以下详细信息。
- 通过连接到 Agilent 频谱分析仪的 U.FL 到 SMA 连接器完成的传导发射
- 用于设置器件 TX 的校准工具
- 输出中的 WiLink 固件详细信息 ifconfig wlan0 up - PHY 固件版本(根据日志)为版本8.2.0.0.245、引导的固件版本(根据日志)为版本8.9.0.0.88。
- 此帖子附有测试程序和图像
此致、
沙山克