主题中讨论的其他器件:WL1835
您好!
我正在尝试设置网状或 IBSS 网络、此时我正在运行
iw dev wlan0 mesh 加入 test_mesh
该命令返回-95。
即使我们尝试创建网状接口、也会创建命令 failes。
iw phy0接口添加 wlan0类型网状
这返回-95。
根据文档和以及 iw phy0信息的输出、设备应支持网状模式。
Wiphy phy0
扫描 SSID 数上限:1
最大扫描 IES 长度:441字节
重试时间短限制:7
重试期限:4
覆盖等级:0 (最长0m)
器件支持 AP 侧 u-APSD。
支持的密码器:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* WPI-SMS4 (00-14-72:1)
可用天线:TX 0 RX 0
支持的接口模式:
*托管
*亚太地区
* AP/VLAN
*显示器
* p2p-客户端
* p2p-go
* p2p-设备
频段1:
功能:0x30
HT20
静态 SM 省电模式
格林菲尔德·RX
RX HT20 SGI
无 RX STBC
最大 AMSDU 长度:3839字节
无 DSSS/CCK HT40
最大 RX AMPU 长度16383字节(指数:0x001)
最小 RX AMPDU 时间间隔:16usec (0x07)
支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-15
比特率(非 HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (支持短前导码)
* 5.5 Mbps (支持短前导码)
* 11.0 Mbps (支持短前导码)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
频率:
* 2412MHz [1](20.0dBm)
* 2417MHz [2](20.0dBm)
* 2422 MHz [3](20.0 dBm)
* 2427 MHz [4](20.0dBm)
* 2432MHz [5](20.0dBm)
* 2437 MHz [6](20.0 dBm)
* 2442 MHz [7](20.0 dBm)
* 2447 MHz [8](20.0dBm)
* 2452MHz [9](20.0dBm)
* 2457 MHz [10](20.0 dBm)
* 2462 MHz [11](20.0 dBm)
* 2467 MHz [12](20.0dBm)(无 IR)
* 2472 MHz [13](20.0dBm)(无 IR)
* 2484 MHz [14](20.0dBm)(无 IR)
频段2:
功能:0x72
HT20/HT40
静态 SM 省电模式
格林菲尔德·RX
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
无 RX STBC
最大 AMSDU 长度:3839字节
无 DSSS/CCK HT40
最大 RX AMPU 长度16383字节(指数:0x001)
最小 RX AMPDU 时间间隔:16usec (0x07)
支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-7
比特率(非 HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
频率:
支持的命令:
*新界面
* SET_INTERFACE
*新密钥
*开始_映射
*新药柜
* new_mpath
* Set_mesh_config
* SET_BSS
*身份验证
*员工
*取消身份验证
*解除关联
* Join_IBSS
*加入网格
* remain_on_channel
* SET_TX_bitrate_mask
*帧
* FRAME_WAIT_CANCEL
* set_wify_netns
* SET_CHANNEL
* SET_WDS_PEER
* start_sched_scan
* probe_client
* set_noack_map
*注册信标
* START_P2P_DEVICE
* set_mcast_rate
*通道开关
*未知命令(104)
*连接
*断开
支持的 TX 帧类型:
* IBSS:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
*托管:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
*网格点:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xbb0 0xd0 0xe0 0xf0
* p2p-client:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-DEVICE:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
支持的 RX 帧类型:
* IBSS:0x40 0xb0 0xc0 0xd0
*托管:0x40 0xd0
* AP:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
*网格点:0xb0 0xc0 0xd0
* p2p-client: 0x40 0xd0
* p2p-go:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* p2p-device:0x40 0xd0
WoWLAN 支持:
*在任何情况下唤醒(设备继续正常运行)
*在模式匹配时唤醒、多达5个1-91字节模式、
最大数据包偏移0字节
软件接口模式(始终可以添加):
* AP/VLAN
*显示器
有效的接口组合:
*#{托管}<= 2,#{ AP, P2P-CLIENT, P2P-GO }<= 1,#{ P2P-DEVICE }<= 1,
总计<= 3、#通道<= 2
*#{ AP }<= 2、#{ p2p-device }<= 1,
总<= 2、#channels <= 1、雷达检测宽度:{20 MHz (无 HT)、20 MHz、40 MHz、80 MHz}
*#{托管}<= 1、#{ AP }<= 1、#{ P2P-CLIENT }<= 1、#{ P2P-DEVICE }<= 1。
总计<= 3、#通道<= 2
*#{托管}<= 1、#{ AP }<= 1、#{ P2P-CLIENT }<= 1、#{ P2P-DEVICE }<= 1。
总<= 3、#channels <= 1、雷达检测宽度:{20 MHz (无 HT)、20 MHz、40 MHz、80 MHz}
*#{托管}<= 1、#{ AP }<= 1、#{ P2P-GO }<= 1、#{ P2P-DEVICE }<= 1。
总计<= 3、#通道<= 1
HT 功能覆盖:
* MCS:FF ff ff ff ff ff 关关关关关关关
*最大 A-MSDU 长度
*支持的通道宽度
* 40 MHz 的短 GI
*最大 A-Mpu 长度指数
*最小 MMU 起始间距
器件支持 TX 状态套接字选项。
器件支持 HT-IBSS。
器件支持带有身份验证命令的 SAE
器件支持扫描清空。
器件支持 PER-VIF TX 功率设置
驱动程序支持用户空间 MPM
请告知我们 wl1835是否支持网状或 IBSS 模式。
此致、
S·卡兰卡