This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BeagleBone 无法启动网状网络或 IBSS 网络

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248605/wl1835mod-beaglebone-bone-can-not-start-mesh-or-ibss-network

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:WL1835

您好!  

我正在尝试设置网状或 IBSS 网络、此时我正在运行  

iw dev wlan0 mesh 加入 test_mesh  

该命令返回-95。

即使我们尝试创建网状接口、也会创建命令 failes。

iw phy0接口添加 wlan0类型网状

这返回-95。

根据文档和以及 iw phy0信息的输出、设备应支持网状模式。

Wiphy phy0
    扫描 SSID 数上限:1
    最大扫描 IES 长度:441字节
    重试时间短限制:7
    重试期限:4
    覆盖等级:0 (最长0m)
    器件支持 AP 侧 u-APSD。
    支持的密码器:
        * WEP40 (00-0f-ac:1)
        * WEP104 (00-0f-ac:5)
        * TKIP (00-0f-ac:2)
        * CCMP (00-0f-ac:4)
        * WPI-SMS4 (00-14-72:1)
    可用天线:TX 0 RX 0
    支持的接口模式:
         *托管
         *亚太地区
         * AP/VLAN
         *显示器
         * p2p-客户端
         * p2p-go
         * p2p-设备
    频段1:
        功能:0x30
            HT20
            静态 SM 省电模式
            格林菲尔德·RX
            RX HT20 SGI
            无 RX STBC
            最大 AMSDU 长度:3839字节
            无 DSSS/CCK HT40
        最大 RX AMPU 长度16383字节(指数:0x001)
        最小 RX AMPDU 时间间隔:16usec (0x07)
        支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-15
        比特率(非 HT):
            * 1.0 Mbps
            * 2.0 Mbps (支持短前导码)
            * 5.5 Mbps (支持短前导码)
            * 11.0 Mbps (支持短前导码)
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        频率:
            * 2412MHz [1](20.0dBm)
            * 2417MHz [2](20.0dBm)
            * 2422 MHz [3](20.0 dBm)
            * 2427 MHz [4](20.0dBm)
            * 2432MHz [5](20.0dBm)
            * 2437 MHz [6](20.0 dBm)
            * 2442 MHz [7](20.0 dBm)
            * 2447 MHz [8](20.0dBm)
            * 2452MHz [9](20.0dBm)
            * 2457 MHz [10](20.0 dBm)
            * 2462 MHz [11](20.0 dBm)
            * 2467 MHz [12](20.0dBm)(无 IR)
            * 2472 MHz [13](20.0dBm)(无 IR)
            * 2484 MHz [14](20.0dBm)(无 IR)
    频段2:
        功能:0x72
            HT20/HT40
            静态 SM 省电模式
            格林菲尔德·RX
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            无 RX STBC
            最大 AMSDU 长度:3839字节
            无 DSSS/CCK HT40
        最大 RX AMPU 长度16383字节(指数:0x001)
        最小 RX AMPDU 时间间隔:16usec (0x07)
        支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-7
        比特率(非 HT):
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        频率:
    支持的命令:
         *新界面
         * SET_INTERFACE
         *新密钥
         *开始_映射
         *新药柜
         * new_mpath
         * Set_mesh_config
         * SET_BSS
         *身份验证
         *员工
         *取消身份验证
         *解除关联
         * Join_IBSS
         *加入网格
         * remain_on_channel
         * SET_TX_bitrate_mask
         *帧
         * FRAME_WAIT_CANCEL
         * set_wify_netns
         * SET_CHANNEL
         * SET_WDS_PEER
         * start_sched_scan
         * probe_client
         * set_noack_map
         *注册信标
         * START_P2P_DEVICE
         * set_mcast_rate
         *通道开关
         *未知命令(104)
         *连接
         *断开
    支持的 TX 帧类型:
         * IBSS:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         *托管:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP/VLAN:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         *网格点:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xbb0 0xd0 0xe0 0xf0
         * p2p-client:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-GO:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-DEVICE:0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    支持的 RX 帧类型:
         * IBSS:0x40 0xb0 0xc0 0xd0
         *托管:0x40 0xd0
         * AP:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * AP/VLAN:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         *网格点:0xb0 0xc0 0xd0
         * p2p-client: 0x40 0xd0
         * p2p-go:0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * p2p-device:0x40 0xd0
    WoWLAN 支持:
         *在任何情况下唤醒(设备继续正常运行)
         *在模式匹配时唤醒、多达5个1-91字节模式、
          最大数据包偏移0字节
    软件接口模式(始终可以添加):
         * AP/VLAN
         *显示器
    有效的接口组合:
         *#{托管}<= 2,#{ AP, P2P-CLIENT, P2P-GO }<= 1,#{ P2P-DEVICE }<= 1,
          总计<= 3、#通道<= 2
         *#{ AP }<= 2、#{ p2p-device }<= 1,
          总<= 2、#channels <= 1、雷达检测宽度:{20 MHz (无 HT)、20 MHz、40 MHz、80 MHz}

         *#{托管}<= 1、#{ AP }<= 1、#{ P2P-CLIENT }<= 1、#{ P2P-DEVICE }<= 1。
          总计<= 3、#通道<= 2
         *#{托管}<= 1、#{ AP }<= 1、#{ P2P-CLIENT }<= 1、#{ P2P-DEVICE }<= 1。
          总<= 3、#channels <= 1、雷达检测宽度:{20 MHz (无 HT)、20 MHz、40 MHz、80 MHz}

         *#{托管}<= 1、#{ AP }<= 1、#{ P2P-GO }<= 1、#{ P2P-DEVICE }<= 1。
          总计<= 3、#通道<= 1
    HT 功能覆盖:
         * MCS:FF ff ff ff ff ff 关关关关关关关
         *最大 A-MSDU 长度
         *支持的通道宽度
         * 40 MHz 的短 GI
         *最大 A-Mpu 长度指数
         *最小 MMU 起始间距
    器件支持 TX 状态套接字选项。
    器件支持 HT-IBSS。
    器件支持带有身份验证命令的 SAE
    器件支持扫描清空。
    器件支持 PER-VIF TX 功率设置
    驱动程序支持用户空间 MPM

请告知我们 wl1835是否支持网状或 IBSS 模式。

此致、

S·卡兰卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 AM335x 处理器 SDK 6.0.0.7的内核4.19。 请参阅以下指南、了解如何正确构建所有内容: https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 

    我们还提供了用于加入和创建网状网络的脚本。 请参阅同一文档的第5.4节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的快速响应。

    我正在使用存储器中的默认映像。  
    但是,当我使用预构建的图像,我看不到以上问题。  
    我对构建图像还有更多疑问、该文档提到了 AM33x EVM 板、如何构建 BeagleBone blue 图像?

    此致、

    S·克拉尼卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否具体说明您所指的默认和预构建图像是什么?  

    我们不直接支持 BeagleBone blue、但主要区别在于 devicetree。 内核和驱动程序补丁是相同的、因此我在上面链接的指南是相同的。 再说一次、devicetree 除外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不存在预编译映像的问题、您可以使用它并闪存存储器、以便它现在成为默认映像吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于长期开发、我们需要构建自己的形象。 因此、我们需要构建自己的映像、以便在 BSP 和器件树中进行我们自己的定制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、请应用上述补丁、如果您遇到问题、请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何为 BeagleBone Blue 构建自己的映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更具体一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档提到了  
    https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 

    SDK 提到"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 06_00_00_07"我们能否针对 BeagleBone blue 构建 AM 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 Processor SDK 6.0.0.7构建 BeagleBone Blue 映像。