This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100服务包升级、多次成功、1次失败、如何修复?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100, UNIFLASH, CC3100BOOST, CC3200, LMT01, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248410/cc3100boost-cc3100-service-pack-upgrade-many-successes-1-failure-how-to-fix

器件型号:CC3100BOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200、CC3100、CC3100SDK、 LMT01CC31XXEMUBOOST

使用 "CCS UniFlash" 我已成功将多个 CC3100BOOST 器件上的服务包更新为最新版本 Service Pack v1.0.1.15-2.14.0.0。  我有一张卡未成功升级、现在无法正常工作。 似乎缺少1/3的文件。 执行 Service Pack 升级时所连接的控制台日志显示文件已成功刷新。 我的 PC 上的所有卡都使用相同的 Service Pack 文件、因此我的 PC 上的文件不会损坏/丢失某些文件。

请告知我如何将此 CC3100BOOST 卡恢复到出厂设置、然后恢复到最新的服务包。 为什么错误的卡现在的 NWP、MAC 和 PHY 版本全部为0? 为什么只使用95块而不使用140块,用于良好的卡?

我注意到的区别在于 NWP/MAC/PHY 的 Service Pack 编程控制台:好的卡有版本号;坏的卡全为零:

好牌

[17:12:27] INFO: NWP Patch version:2.14.0.0

[17:12:27]信息: Mac Patch 版本: 1.6.0.2

[17:12:27] INFO: PHY Patch version:1.0.3.37

 

卡损坏

[15:20:34]信息: NWP 版本: 0.0.0.0

[15:20:34]信息: Mac 版本: 0.0.0.0

[15:20:34] INFO: PHY 版本:0.0.0.0

 

注意坏卡的所有零

 

当使用较小的积分器时、我还会看到 "列出文件系统"

好牌

[17:16:42]信息:已用空间:140 块

[17:16:42]信息:可用空间: 116块

 

卡损坏

[15:12:16]信息:已用空间:95块

[15:12:16]信息:可用空间:161块

 

请注意、对于损坏卡、140-95 =减少45个块、减少约1/3

 

 

 

好贺卡: 当升级成功的卡时、我在 服务包编程控制台 日志:

[17:12:23]开始 ServicePackProgramming 操作。

[17:12:23] INFO:>正在执行操作:连接

[17:12:25]信息:设置中断信号

[17:12:26] INFO:正在检测用于器件复位的 FTDI

[17:12:27]信息:连接成功

[17:12:27]信息:获取存储列表

[17:12:27] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming

[17:12:27] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.14.0.0/servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

[17:12:27]信息:阅读版本信息

[17:12:27] INFO:CC3100R Device Detected.(信息:检测到 CC3100R 设备。)

[17:12:27] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中的版本:

[17:12:27] INFO: NWP Patch version:2.14.0.0

[17:12:27]信息: Mac Patch 版本: 1.6.0.2

[17:12:27] INFO: PHY Patch version:1.0.3.37

[17:12:27]信息:阅读版本信息

[17:12:27]信息:器件 CC3100 ES1.33

[17:12:27]信息:阅读版本信息

[17:12:29] info:正在下载大小为38868的文件"/sys/servicepack.ucf "

[17:12:32]信息:

 

新令牌为0x0

[17:12:32]信息: 下载完成

[17:12:32] INFO:>正在执行操作:断开连接

[17:12:32]操作 ServicePackProgramming 返回。

好的卡:在列表文件系统控制台日志中,我看到:

[17:16:36]开始 ListFileSystem 操作。

[17:16:36] INFO:>正在执行操作:连接

[17:16:38]信息:设置中断信号

[17:16:39]信息:检测 FTDI 用于设备复位

[17:16:40]信息:连接成功

[17:16:40]信息:获取存储列表

[17:16:40]信息:>正在执行操作:初始化

[17:16:40]信息:阅读版本信息

[17:16:40]信息:器件 CC3100 ES1.33

[17:16:40]信息:阅读版本信息

[17:16:42] INFO :>正在执行操作: ListFileSystem

[17:16:42]信息:正在提取文件系统信息...

[17:16:42] INFO:串行闪存块大小:4096字节

[17:16:42]信息:串行闪存容量:        256块

 

[17:16:42]信息:文件 开始大小 失败 总大小文件 名

[17:16:42] info:索引块[blks]     安全[blks]  

[17:16:42] info:------------------

[17:16:42]信息:不适用  0    5不适用5                FATFS

[17:16:42]信息: 4    5    33   是  66        /sys/servicepack.ucf

[17:16:42]信息: 6    71   5    是  10         /tmp/phy.cal

[17:16:42]信息: 7    81   1    是  2          /sys/stacfg.ini

[17:16:42] info: 8    83   3    no 3            www/safe/about.html

[17:16:42] info: 9    86   1    no 1            www/safe/overview.html

[17:16:42] info: 10   87   2    no 2            www/safe/portal.html

[17:16:42] info: 11   89   4    no 4            www/safe/setup.html

[17:16:42] info: 12   93   1    no 1            www/safe/index.html

[17:16:42] info: 13   94   1    no 1            www/safe/param_about.html

[17:16:42] info: 14   95   1    no 1            www/safe/param_config.html

[17:16:42] info: 15   96   1    no 1            www/safe/param_online.html

[17:16:42] info: 16   97   1    no 1            www/safe/js/com.ti.tokenpoller.js

[17:16:42] info: 17   98   24   no 24           www/safe/js/jQuery-1.8.3.min.js

[17:16:42] info: 18   122  1    no 1            www/safe/js/jQuery.rwdimagemaps.min.js

[17:16:42] info: 19   123  1    no 1            www/safe/js/page-actions.js

[17:16:42] info: 20   124  1    no 1            www/safe/images/ti-logo.png

[17:16:42] info: 21   125  1    no 1            www/safe/images/icon_l_html_a.png

[17:16:42] info: 22   126  1    no 1            www/safe/images/tab-line.gif

[17:16:42] info: 23   127  1    no 1            www/safe/images/ticom3-tab-left.gif

[17:16:42] info: 24   128  1    no 1            www/safe/images/ticom3-tab-right.gif

[17:16:42] info: 26   129  4    no 4            www/safe/images/hw-sbd.gif

[17:16:42] info: 27   133  4    no 4            www/safe/images/sw-sbd.gif

[17:16:42] info: 28   137  3    no 3            www/safe/css/style.css

[17:16:42]信息:

 

[17:16:42]信息:闪存使用

[17:16:42] info:-------

[17:16:42]信息:已用空间:140 块

[17:16:42]信息:可用空间: 116块

[17:16:42] info: Memory hole :[140-255]

[17:16:42]信息:>正在执行操作:断开连接

[17:16:43]操作列表文件系统返回。

 

对于未成功升级的卡、我在 Service Pack 编程控制台日志中看到:

 

[15:20:29]开始 ServicePackProgramming 操作。

[15:20:30]信息:>执行操作:连接

[15:20:32]信息:设置中断信号

[15:20:33]信息:检测 FTDI 用于设备复位

[15:20:34]信息:连接成功

[15:20:34]信息:获取存储列表

[15:20:34] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming

[15:20:34] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.14.0.0/servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

[15:20:34]信息:阅读版本信息

[15:20:34] INFO:CC3100Z Device Detected.

[15:20:34] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中下载的版本:

[15:20:34]信息: NWP 版本: 0.0.0.0

[15:20:34]信息: Mac 版本: 0.0.0.0

[15:20:34] INFO: PHY 版本:0.0.0.0

[15:20:34]信息:阅读版本信息

[15:20:34]信息:器件 CC3100 ES1.32

[15:20:34]信息:阅读版本信息

[15:20:36]信息:下载 NWP 代码

[15:20:36]信息:擦除存储闪存

[15:20:36]信息:擦除存储成功

[15:20:36]信息:擦除存储已完成

[15:20:37]信息:验证数据...

[15:20:37]信息:

验证正常

[15:20:38]信息:正在下载大小为38868的文件"/sys/servicepack.ucf "

[15:20:43]信息:

新令牌为0x0

[15:20:43]信息:下载完成

[15:20:43] INFO:>正在执行操作:断开连接

[15:20:43]操作 ServicePackProgramming 返回。

 

错误卡:在列表文件系统控制台日志中,我看到:

[15:12:10]开始 ListFileSystem 操作。

[15:12:10] INFO:>正在执行操作:连接

[15:12:12]信息:设置中断信号

[15:12:13] INFO:检测 FTDI 用于设备复位

[15:12:14]信息:连接成功

[15:12:14]信息:获取存储列表

[15:12:14]信息:>正在执行操作:初始化

[15:12:14]信息:阅读版本信息

[15:12:14]信息:器件 CC3100 ES1.32

[15:12:14]信息:阅读版本信息

[15:12:16] INFO :>正在执行操作: ListFileSystem

[15:12:16] INFO:正在提取文件系统信息...

[15:12:16]信息:串行闪存块大小:4096字节

[15:12:16]信息:串行闪存容量:256块

[15:12:16]信息:filestartsizefailtotal sizefilename

[15:12:16] info: indexblock[blks]安全[blks]

[15:12:16] info:------------------

[15:12:16]信息:N/A05N/A5FATFS

[15:12:16]信息:455yes10/tmp/ phy.cal

[15:12:16] info: 61566no66/sys/servicepack.ucf

[15:12:16]信息:7812yes4/sys/pref.net

[15:12:16]信息:8851yes2/sys/stacfg.ini

[15:12:16]信息:9871年 es2/sys/ipcfg.ini

[15:12:16]信息:10891yes2/sys/mode.cfg

[15:12:16]信息:11911yes2/sys/pmcfg.ini

[15:12:16]信息:1293年 es2/sys/mdns.cfg

[15:12:16]信息:

[15:12:16]信息:闪存使用

[15:12:16] info:-------

[15:12:16]信息:已用空间:95块

[15:12:16]信息:可用空间:161块

[15:12:16] info:记忆孔:[95-255]

[15:12:16] INFO:>正在执行操作:断开连接

[15:12:17]操作列表文件系统返回。

 

 

PS 如果某些用户看到了这个内容而没有看到我发布的另外两个可能对其他 TI 客户/用户非常有用的帖子。 请查看:

CC3100SDK:CC3100-F5529-email-via IFTTT

CC3100BOOST:CC3100-FR6989-email-viF-IFTTT 和其他关键功能

谢谢。

洛尔讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorne:  

    这是否是仅更新卡的问题? 例如、如果您要恢复、则每次都要重新工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经反复尝试对该卡进行编程、但每次都失败、该卡不可用。 我想知道是否有一些 TI 工厂安装的文件不属于服务包的一部分、并且不知何故这些文件被擦除为什么没有 NWP、MAC 和 PHY 版本?

    我还没有格式化卡上的串行闪存,因为害怕破坏它? 我假设串行闪存可能是在将应用程序加载到 FF5529且顶部安装了 CC3100BOOST 时加载的代码。 如果情况不是这样、串行闪存是什么? 可能其中包含 NWP、MAC 和 PHY 代码? NWP、MAC 和 PHY 是否是服务包代码的一部分?

    您建议采取哪些后续步骤?

    谢谢。

    洛尔讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它曾起作用过吗?

    您看到全为0的原因是该器件不是功能正常的 ROM 器件。

    从日志中可以看到、对于功能正常的器件、您获得了:

    [17:12:27]信息:阅读版本信息

    [17:12:27]信息:器件 CC3100 ES1.33

    对于不起作用的器件:

    [15:20:34]信息:阅读版本信息

    [15:20:34] INFO:CC3100Z Device Detected.

    [15:20:34]信息:器件 CC3100 ES1.32

    Z 器件是供研发部门用于调试的较旧版本、并且 servicepack 不包含此类型的代码。 这就是您看到全部为0的原因。

    此器件类型不起作用。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2023年7月17日

    谢谢 Shlomi。 我在2014年的某个时候购买了该器件、因此它不是 TI 研发调试模块、而是 TI 商业销售的器件。 9年多来、我们借助 F5529微型器件成功地将其用于开发众多 CC3100 SimpleLink WiFi 应用。 它以某种方式丢失了其中的一些文件。 我希望你可以指导我如何恢复这些文件。

    您可以看到我在2023年1月 TI E2E 表上发布的帖子 "CC3100SDK:CC3100 SDK-Ver-1.3.1电子邮件不再工作" (我的拼写错误应为 Ver 1.3.0)当前发布的 CC3100电子邮件示例不再有效。 因此请提供解决方案或提供更新警告、指出 CC3100不再支持电子邮件。 3年来、我们已在 F5529和 FR6989 LaunchPad 微控制器上使用 WiFi 连接到两者并使用 SDK-1.3.0对多个 TI CC3100进行了多次安装 "从 SNTP 计时器服务器获取时间"、 "发送状态电子邮件" 使用 SMTP 从 Gmail 发送电子邮件、并将电子邮件发送到多种不同的目标电子邮件服务。 2023年1月27日星期五、多个采用 CC3100的 TI 微控制器在不同状态下均停止发送电子邮件状态。

    正如您在帖子中看到的、我尝试让 TI 示例生效的操作之一是更新各种 CC3100BOOST 器件的服务包。 但是、这无法将 TI 电子邮件示例恢复为工作状态。 正如您在其他两篇 TI 文章中所看到的、我们现在必须使用 IFTTT 来发送电子邮件。

    为了更新 CC3100BOOST 服务包、我将其安装在 CC31XXEMUBOOST 上。  多个电池组以这种方式成功更新。 这是目前代码缺陷型 CC3100BOOST 安装在 F5529 Launch Pad 上进行原型开发、已经工作多年。 我将用于 TI LMT01温度传感器开发的几根跳线连接到 CC3100BOOST 接头引脚的顶部。 我移除了 F5529并将 CC31XXEMUBOOST 安装在 WiFi 卡下方、但未移除连接到顶部接头引脚的跳线。 那么、这些跳线可能会干扰 Service Pack 的安装。

    如果 NWP、MAC 和 PHY 文件不是 Service Pack 的一部分、我可以从哪里获得这些文件、以及如何安装这些文件以使此卡恢复为出厂默认状态。 我相信硬件工作正常、但我们只是遗漏了一些密钥文件。 TI 必须具有这些文件才能在出厂时加载这些器件。

    谢谢。

    洛尔讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorne:

    据我所知、针对预生产器件的支持早在多年前就已下降。 支持预量产器件的最新 SDK 为 SDK 1.10、从2015年3月9日开始。 对于预生产器件、您应使用该 SDK 中的服务包。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是在2014年购买的、则可能是预量产器件。 我回头看了看、早期的 servicepack 回到了 v2.10.0.0、因此无论如何没有可用于预生产器件的服务包。 不确定电子邮件服务的具体问题是什么、但可能与此特定设备无关。 只是为了测试这是否真的是预生产器件、您需要恢复到旧的服务包。 由于它未在线、我附上了 v2.7.0.0、我认为其中应该包含缺失的器件?

    Shlomie2e.ti.com/.../servicepack_5F00_1.0.1.6_2D00_2.7.0.0.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7-18-2023

    非常感谢你的评分

        我想您已经解决了这个问题、但不幸的是、它仍然不起作用。 当我安装了您提供的较旧的 Service Pack _1.0.1.6-2.7.0.0.bin 时、您可以在下面看到:

    我确实获得了 NWP、MAC 和 PHY 的版本号、因此我对此抱有很大的希望。

    [11:38:17] INFO:CC3100Z Device Detected (检测到 CC3100Z 设备)。

    [11:38:17] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中下载的版本:

    [11:38:17]信息: NWP 版本: 3.0.62

    [11:38:17]信息: Mac 版本: 1.0.0.17

    [11:38:17] INFO: PHY version:2.1.0.7

    [11:38:17]信息:阅读版本信息

    [11:38:17]信息:器件 CC3100 ES1.32

     

    对于使用最新 Service Pack 的卡、文件块总数仅为95块与97块、对于 TI 出厂从未升级过 Service Pack 的卡、文件块总数为152块。 我相信额外的一些模块是 TI 开箱即用的演示、正如我看到的一个叫做 TI 标识的文件。

    我安装了旧 Service Pack 的1号卡片、但它无法获得时间、也无法进行 HTP 输入以发送 IFTTT 电子邮件。

    我在 F5529上放置了带有新 Service Pack 的卡片2、并确认它可以 GetTime 并执行 HTP PUT 以通过 IFTTT 发送电子邮件。

    然后、我将新的 Service Pack 加载到有问题的1号卡上。 此操作将擦除 NWP、MAC 和 PHY 版本号。 按预期、此卡仍无法获得时间或发送电子邮件。

    [12:49:59] INFO:CC3100Z Device Detected.

    [12:49:59] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中的版本:

    [12:49:59]信息: NWP 版本: 0.0.0.0

    [12:49:59]信息: Mac 版本: 0.0.0.0

    [12:49:59] INFO: PHY version: 0.0.0.0

    [12:49:59]信息:阅读版本信息

    [12:49:59]信息:器件 CC3100 ES1.32

    为什么新的服务包会擦除 NWP、MAC 和 PHY 软件?

    非常奇怪的是,最新的 Service Pack 不包含所有的文件,所以它是无用的,特别是如果它删除了其他仍然需要的文件。

    是否可以在不进行 Service Pack 编程的情况下读取卡的 Service Pack 版本? 我不想再砖头。

    是否可以在不进行 Service Pack 编程的情况下读取 NWP、MAC 和 PHY 版本?

    我可以为您收集任何其他调试数据吗?

     

    第1步:Service Pack 使用旧的 Service Pack 对1号卡进行编程

    [11:38:13]开始 ServicePackProgramming 操作。

    [11:38:13] INFO:>正在执行操作:连接

    [11:38:16]信息:设置中断信号

    [11:38:17] INFO:检测 FTDI 用于设备复位

    [11:38:17]信息:连接成功

    [11:38:17]信息:获取存储列表

    [11:38:17] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming

    [11:38:17] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100-Older-Service-Pack-with-NWP-MAC-PHY-7-18-2023/servicepack_1.0.1.6-2.7.0.0.bin

    [11:38:17]信息:阅读版本信息

    [11:38:17] INFO:CC3100Z Device Detected (检测到 CC3100Z 设备)。

    [11:38:17] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中下载的版本:

    [11:38:17]信息: NWP 版本: 3.0.62

    [11:38:17]信息: Mac 版本: 1.0.0.17

    [11:38:17] INFO: PHY version:2.1.0.7

    [11:38:17]信息:阅读版本信息

    [11:38:17]信息:器件 CC3100 ES1.32

    [11:38:17]信息:阅读版本信息

    [11:38:19]信息:下载 NWP 代码

    [11:38:19] INFO:ERASE STORAGE FLASH (擦除存储闪存)

    [11:38:19]信息:擦除存储成功

    [11:38:19]信息:擦除存储已完成

    [11:38:21]信息:验证数据...

    [11:38:21]信息:

     

    验证正常

    [11:38:22]信息:正在下载大小为28236的文件"/sys/servicepack.ucf "

    [11:38:27]信息:

     

    新令牌为0x0

    [11:38:27]信息:下载完成

    [11:38:27] INFO:>正在执行操作:断开连接

    [11:38:27]操作 ServicePackProgramming 返回。

    第2步:列出卡的文件系统#1

    [11:40:23]开始 ListFileSystem 操作。

    [11:40:24]信息:>正在执行操作:连接

    [11:40:26] INFO:设置中断信号

    [11:40:27] INFO:正在检测用于设备复位的 FTDI

    [11:40:28]信息:连接成功

    [11:40:28]信息:获取存储列表

    [11:40:28]信息:>正在执行操作:初始化

    [11:40:28]信息:阅读版本信息

    [11:40:28]信息:器件 CC3100 ES1.32

    [11:40:28]信息:阅读版本信息

    [11:40:30] INFO :>正在执行操作: ListFileSystem

    [11:40:30] INFO:正在提取文件系统信息...

    [11:40:30] INFO:串行闪存块大小:4096字节

    [11:40:30] INFO:串行闪存容量:        256块

     

    [11:40:30]信息:文件 开始大小 失败 总大小文件 名

    [11:40:30]信息:索引块[blks]     安全[blks]  

    [11:40:30] info:------------------

    [11:40:30]信息:不适用  0    5不适用5                FATFS

    [11:40:30]信息: 4    5 5        是  10         /tmp/phy.cal

    [11:40:30]信息: 6    15   66   NO 66           /sys/servicepack.ucf

    [11:40:30]信息: 7    81   2    yes  4          /sys/pref.net

    [11:40:30]信息: 8    85   1    是  2          /sys/stacfg.ini

    [11:40:30]信息: 9    87   1    是  2          /sys/ipcfg.ini

    [11:40:30]信息: 10   89   1    yes  2          /sys/mode.cfg

    [11:40:30]信息: 11   91   1    是  2          /sys/pmcfg.ini

    [11:40:30]信息:12   93   1    是  2          /sys/mdns.cfg

    [11:40:30]信息:

    [11:40:30]信息:闪存使用

    [11:40:30] info:------------------

    [11:40:30]信息:已用空间: 95块

    [11:40:30]信息:可用空间:161 块

    [11:40:30] INFO:Memory hole:[95-255]

    [11:40:30]信息:>正在执行操作:断开连接

    [11:40:30]操作列表文件系统返回。

    请注意、即使使用这个旧的 Service Pack、仍然只使用95个块。

    但在对 NWP、MAC 和 PHY 进行编程时、现在它们都有版本号。

    在升级它之前、先看看它现在是否起作用。

     

    步骤3:F5529上的 CC3100与旧服务包

    仍无法 GetTime 或发送电子邮件。 以下 Tera Term 日志:

    获取 Time 应用-版本1.3.0

     [一般事件]     到达这里大约需要一分钟

     器件配置为默认状态

     无法启动设备

     器件作为工作站启动

     无法与 AP 建立连接

     获取通过 AP 和 IP 建立的连接

     获取 HostIP 后的 LH

     无法获取主机 IP

    创建套接字时出错

     左侧刚通过爬电连接

     就在 getSNTPTTime 之前...

     LH 恰好在 sl_Sendto 之前...

     LH 恰好在 sl_Sendto 之后...

     设备无法发送 SNTP 请求

     LH 就在 getSNTPTTime 之后...

     

     HTTP 客户端-版本1.3.0

     [一般事件]

     

    第4步:现在将新服务包应用到卡1

    请注意、NWP、MAC 和 PHY 均为零、因此它们未加载

    [12:49:54]开始 ServicePackProgramming 操作。

    [12:49:55] INFO:>正在执行操作:连接

    [12:49:57]信息:设置中断信号

    [12:49:58] INFO:检测 FTDI 用于设备复位

    [12:49:59]信息:连接成功

    [12:49:59]信息:获取存储列表

    [12:49:59] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming

    [12:49:59] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.14.0.0/servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

    [12:49:59]信息:阅读版本信息

    [12:49:59] INFO:CC3100Z Device Detected.

    [12:49:59] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中的版本:

    [12:49:59]信息: NWP 版本: 0.0.0.0

    [12:49:59]信息: Mac 版本: 0.0.0.0

    [12:49:59] INFO: PHY version: 0.0.0.0

    [12:49:59]信息:阅读版本信息

    [12:49:59]信息:器件 CC3100 ES1.32

    [12:49:59]信息:阅读版本信息

    [12:50:01]信息:下载 NWP 代码

    [12:50:01] INFO:ERASE STORAGE FLASH (擦除存储闪存)

    [12:50:01] INFO:擦除存储成功

    [12:50:01] INFO:ERASE STORAGE COMPLETED (已完成擦除存储)

    [12:50:01] INFO:正在验证数据...

    [12:50:02]信息:

     

    验证正常

    [12:50:03]信息:下载大小为38868的文件"/sys/servicepack.ucf "

    [12:50:08]信息:

     

    新令牌为0x0

    [12:50:08]信息:下载完成

    [12:50:08]信息:>正在执行操作:断开

    [12:50:08]操作 ServicePackProgramming 返回。

    按预期,此卡无法获得时间或发送电子邮件。

     

    我相信有一个简单的解决方法。 这只是知道它是什么。

    新服务包必须包含 NWP、MAC 和 PHY 固件、我假设只是没有加载它? 为什么不加载? 是否应该重新格式化存储卡? 如果设置格式化、应选择什么设置?

    您需要任何其他调试数据?

    我 刚注意到坏牌#1写的是版本3.3,而其他牌都写的是版本4.0。 版本3.3是一个完全正常工作的卡、为期9年、直到我进行了 Service Pack 升级、因此应该能够恢复到相同的工作状态。

    谢谢。

    洛尔讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    服务包可能包含两个部分、一个用于预生产器件、一个用于生产器件。 早期服务包文件包含两个但仅保留了生产部分(因为我们的意图是不使用预生产器件、无论如何这些器件都不会送至 TI store)。 全为0表示 Uniflash 将器件标识为预生产器件、但在新服务包中找不到要加载的匹配代码、因此显示为0。 这是预料之中的。 正如我所提到的、预生产器件是旧器件、进行升级的服务包仍然与生产器件的最新服务包相距甚远、因此可能会遇到许多已修复的问题。 建议不要使用预制器件!

    您有多少个预生产器件?

    您对额外块的理解是正确的、开箱即用的文件占用更多空间、因此会产生额外的存储空间。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7-20-2023

    谢谢 Shlomi

    我成功地更新了几张版本4.0卡、这些卡必须是较新的。 更新服务包未修复 TI SMTP 电子邮件示例 。 正如其他 TI 人员已回复的、smpt 电子邮件在 CC3100器件上可能无法解决/支持、所以我们放弃了这种做法。 我们现在通过 IFTTT 使用 http Put、并且有多个运行在多种状态下的应用。

    我们有几个版本3.3卡、但在第一个版本的卡因试图进行 Service Pack 更新而变得毫无用处后、我们没有触摸任何其他版本3.3卡。 版本3.3卡附带任何版本的工厂服务包,仍然完美的工作从一个截点时间服务器获得时间,并通过 http Put 和 IFTTT 发送电子邮件。

    我们曾认为恢复 Rev 3.3卡是一个简单的修复方法、但事实并非如此。 感谢你的帮助。 它现在唯一的功能是纸重量!!

    除非您或其他人有任何其他解决方案、否则我可以关闭此案例。

    重要的功能是,我们每天有两次电子邮件状态报告,我们所有的应用程序恢复使用 IFTTT。

    谢谢

    洛尔讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    我不认为 Rev3.3必然使用预量产器件进行构建、但如果它与 Rev3.3正常工作、我建议不要触碰这些器件。

    您使用 SP 升级电路板的原因是什么? 是最新的吗?

    此致、

    什洛米