我们使用 AT 命令与 CC3235通信、以形成与服务器的 TCP 连接。 我们成功连接到路由器、但稍后收到断开错误10 "not_disconnected_by_user"。 这种错误意味着什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 AT 命令与 CC3235通信、以形成与服务器的 TCP 连接。 我们成功连接到路由器、但稍后收到断开错误10 "not_disconnected_by_user"。 这种错误意味着什么?
原因代码 是10? (这是 我之前从未见过的 POWER_CAPABILITY_INVALID)。
请显示终端日志(即 AT CMD 布线)。
您能否提供无线监听器日志(例如 Wireshark)? 或 NWP 日志(请参阅 编程人员指南的第20章)?
我们在上面看到的器件是面向客户的、因此我们没有嗅探器。 器件显示以下跟踪(为实现数据隐私而删除了 BSSID 和 IpAddr)。 RSSI -78dBm、通道1、2.4GHz 上的开放网络。
14:45:05 WIFI 连接数据 :SSID:<**> BSSID :##:##:##:##:##:##> IpAddr:<192.168.128.204> GateIP:<192.168.128.1>
14:50:57 wifi ==>打开:错误10