This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:not_disconnected_by_user 错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1358654/cc3235modasf-not_disconnected_by_user-error

器件型号:CC3235MODASF

我们使用 AT 命令与 CC3235通信、以形成与服务器的 TCP 连接。 我们成功连接到路由器、但稍后收到断开错误10 "not_disconnected_by_user"。 这种错误意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因代码 是10? (这是  我之前从未见过的 POWER_CAPABILITY_INVALID)。

    请显示终端日志(即 AT CMD 布线)。

    您能否提供无线监听器日志(例如 Wireshark)? 或 NWP 日志(请参阅 编程人员指南的第20章)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在上面看到的器件是面向客户的、因此我们没有嗅探器。  器件显示以下跟踪(为实现数据隐私而删除了 BSSID 和 IpAddr)。 RSSI -78dBm、通道1、2.4GHz 上的开放网络。

    14:45:05 WIFI 连接数据 :SSID:<**> BSSID :##:##:##:##:##:##> IpAddr:<192.168.128.204> GateIP:<192.168.128.1>

    14:50:57 wifi ==>打开:错误10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息来自哪里?

    您是否能够在收到原件时将其共享?

    我不熟悉  Not_disconnected_by_user、这不是一个真正的断开连接原因、我也不确定"10"的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一款精简的物联网设备、这就是我使用的所有跟踪。  每次尝试时、路由器都允许连接到设备、并在打开到服务器的 TCP 会话时失败、显示此错误。 发生这种情况时、我们对 CC3235进行下电上电。 无法使用我们的测试器件重现此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 至少需要获取断开连接原因代码、以便在这里尝试理解和帮助。