This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:北美

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1348910/wl18xx-bt-sp-na

您好!

我使用的是 BeagleBone greeen 无线电路板。
I used 图像:am335x-emmc-flasher-debian-11.7-ito-armhf-ngbeg.img.xz 2023年09月02日
我无法连接到 WPA3 WiFi 网络。
我想知道 BeagleBone Green Wireless 是否有 WPA3支持
以下是日志:

```

>添加网络
1
> SET_NETWORK 1 SSID" PP_WPA3"
确定
> SET_NETWORK 1键_管理 SAE
确定
> SET_NETWORK 1 SAE_PASSWORD "pp123$pp123"
确定
> Set_network 1 ieee80211w 2
确定
> SAVE_CONFIG
确定
>启用1
确定
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
PMKSA-CACHE-ADDED 04:42:1a:60:d6:38 1
<3>尝试与04:42:1a:60:d6:38关联(SSID='pp_WPA3' 2442 MHz)
<3>与04:42:1a:60:d6:38关联
<3> CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
<3>WPA:密钥协商以04:42:1a:60:d6:38完成[PTK=CCMP GTK=CCMP]
<3> CTRL-EVENT-CONNECTED -连接至04:42:1a:60:d6:38已完成[id=1 id_str=]
<4>WPA:无法为驱动程序配置 IGTK
<3>RSN:无法配置 IGTK
<3> CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=04:42:1a:60:d6:38 reason=1 local_generated=1
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=country_IE type=country alpha2=US
CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=core type=world
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
<3>尝试与04:42:1a:60:d6:38关联(SSID='pp_WPA3' 2442 MHz)
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3> CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
<3> CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
<3> WPS-AP-AVAILABLE
<3>SME:尝试以04:42:1a:60:d6:38 (ssid='pp_WPA3' 2442 MHz)进行身份验证
<3>尝试与04:42:1a:60:d6:38关联(SSID='pp_WPA3' 2442 MHz)
<3>与04:42:1a:60:d6:38关联
<3> CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
<3> CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=country_IE type=country alpha2=US
<3>WPA:密钥协商以04:42:1a:60:d6:38完成[PTK=CCMP GTK=CCMP]
<3> CTRL-EVENT-CONNECTED -连接至04:42:1a:60:d6:38已完成[id=1 id_str=]
<4>WPA:无法为驱动程序配置 IGTK
<3>RSN:无法配置 IGTK
<3> CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=04:42:1a:60:d6:38 reason=1 local_generated=1
CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=core type=world

```

我也在 BeagleBone 网站上创建了一个帖子:

https://forum.beagleboard.org/t/beaglebone-green-wireless-wpa3-is-not-working/37646

谢谢

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常使用的评估板是 BeagleBone Black (AM335)、我们确实提供了 WPA3支持。

    但它需要修补程序以及支持修补程序的固件。

    我想您旁边的默认图像不包含其中任何一个。

    您是否能够编译新映像?

    您可以在此处看到 R8.8版本的进程 https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf?ts = 1713074849693&ref_url=https%253A%252F%252Fsoftware-dl.ti.com%252Fecs%252FWiLink8%252FR8_8%252Frelease_notes_R8_8.html

    补丁集位于此处(8.9版) https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/log/?h=r8.9

    匹配的固件位于此处 https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这些信息 Shlomi、

    我不熟悉 TI 驱动程序构建、会在最后尝试构建、但如果有任何预构建映像可以在 Beagle Bone Wireless (黑色/绿色)上闪存并可连接到 WPA3 AP、会有所帮助?

    谢谢

    迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、预构建的映像不包含补丁、只有一个默认构建版本、Wi-Fi 开箱即可正常工作、但没有补丁(因此、WPA3可能无法正常工作)。

    在 RN 之后,您应该能够应用内核补丁并编译您自己的版本。

    它仅适用于 BeagleBone Black。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 Beagle Bone Black (无无线)和 BeagleBone Green (无无线)

    我可以使用 BeagleBone Green Wireless 和 WPA3吗?

    谢谢

    迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi:

    您能评论一下我的最新评论吗?

    谢谢

    迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不小心给弄丢了。"

    我们不使用 Beagle Bone Green、因此难以评论。

    我假设绿色与黑色之间的唯一区别是与设备树相关的、因此、如果您能够让绿色应用工作(在基本 Wi-Fi 方面)、我假设您可以使用相同的补丁来启用 WPA3。

    此致、

    什洛米