This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:0x0000026A266D2DC0处的 PyXds110._SECAP_BULK_WRITE 函数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX, ENERGYTRACE, LP-XDS110, BP-CC3301, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1351915/lp-xds110-function-pyxds110-_secap_bulk_write-at-0x0000026a266d2dc0

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:CC3301SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOXBP-CC3301CC3300

您好、当我将 XDS110板与"Simplelink Wi-Fi Toolbox 2.55.13"和 CC3301配合使用时、我从"Simplelink Wi-Fi Toolbox"收到此错误消息

2024年04月19日09:54:56,978:搜索免费端口...
2024年04月19日09:54:56,978:免费端口找到7777
2024年04月19日09:54:56,999:正在启动 WebServer...
2024年04月19日09:54:57,016:在 http://127.0.0.1:7777上服务
2024年04月19日09:54:58,003:正在启动 UI...
2024年04月19日09:55:00,450:无线电工具版本: 2.2.5-RT
2024年04月19日09:55:08,765:无线电工具版本:2.2.5-RT

下载过程失败。
错误消息:上次操作 返回错误代码-1141停止过程


来自 XDS110的数据:

VID:0x0451   PID:0xbeF3
器件名称:  采用 CMSIS-DAP 嵌入的 XDS110
版本:      3.0.0.20
制造商: Texas Instruments
序列号:   LS4100L5
Mode:         Runtime (运行时间)
配置:标准

此致
马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Markus、

    您是否完全能够使用无线电工具 GUI、该错误消息在什么位置显示?  该版本号为奇数、您 从何处下载无线电工具安装程序? 您是从 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX #downloads 下载的吗

    要验证版本、请 转到无线电工具安装程序文件夹、然后   从文件夹中打开命令提示符窗口、方法是键入 命令 进入窗口顶部的文件夹路径、或打开  命令 提示符窗口 并将 CD 放入文件夹、例如"CD C:\ti\simplelink_WIFI_toolbox_2.x.x"。  在  打开命令提示符窗口后、在无线电工具文件夹中运行命令"ee.\simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool --version". S image for example

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡早上好、
    我已卸载 Toolbox、从提供的链接下载 Toolbox 并将其安装。
    查询工具版本会生成以下输出:

    C:\ti\simplelink_WIFI_toolbox_2.0.13>.\simplelink-wifi-toolbox.exe radice-tool --version
    Osprey 无线电工具 v2.2.5-RT

    这可能不是预期版本?

    当将固件下载到 XDS110板时、会出现我描述的错误消息、此时可以打开 Samplelink 工具箱、芯片选择开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Markus:

    "simplelink_WIFI_toolbox_2.0.13"和  "Osprey Radio Tool v2.2.5-RT"显示的 MW 是正确的 SimpleLink 工具箱版本。 要进一步调试、您可以告诉我您正在使用什么开发板来 评估 CC33xx 器件吗?

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、您好!

    我们已从 TI 销售处收到这些硬件版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    很奇怪、您遇到了这个错误。 我怀疑最好购买一个新的电路板、特别是带有 Energytrace 的电路板( ET )、来自 https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET。 同时、如果您 按照以下步骤操作、降低使用 CLI 加载固件的速度、则可能会起作用;

    1) 打开命令提示符到安装 RadioTool 的目录。 为此、用户可以打开文件浏览器窗口、安装了工具箱 (例如、它可能位于 C:\ti\simplelink_WIFI_toolbox_2.0.13)、 然后在地址栏中写入"cmD"并点击 Enter。 (请参阅下图)

    (您也可以打开命令提示符窗口并按照  此处的说明更改目录)

    2) 2)在打开"simplelink_WIFI_toolbox_2.0.13"文件夹的命令提示符后、使用以下命令加载器件引导加载程序:  

    .\simplelink-wifi-toolbox.exe communicator -i XDS110 -param1 LS4100L5 container --dwnld_speed "low" --container_file C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_2.0.13/radio-tool/binaries/CC3301/cc33xx_2nd_loader.bin --reset_device

    其中  LS4100L5  是通讯设备的序列号(LP-XDS110),参数 ' --speed "low"将下载速度设置为加载 CC3301容器/固件文件时的最慢速度。  使用 BP-CC3301时、-container_file 参数指定器件的固件二进制文件的位置、为"CC3301"。  如果您使用不同的器件(例如 CC3300)、则应将路径更改为 适当的器件编号(例如  C:\ti/simplelink_WIFI_toolbox_2.0.13/radic-tool/binaries) cc3300 /ccs33xx_2nd _loader.bin)。

    为了供将来使用、请注意序列号将随您使用的电路板而变化、可以按照安装文件夹(例如 /simplelink_WIFI_toolbox_2.0.13/上的文档中的说明获取该序列号 文档 部分中的/html/CC33XX-WiFi-toolbox/radio_tool_user_guide.html " 如何检测 XDS110 JTAG 调试探针序列号 ")。   当您使用无线电工具时、也会检测到它、请参阅以下取自您所提供内容的图片。

     3) 3) 等待容器下载并成功加载、请参阅下图。   

    4)加载设备固件文件;

    .\simplelink-wifi-toolbox.exe communicator -i XDS110 -param1 LS4100L5 container --dwnld_speed "low" --container_file C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_2.0.13/radio-tool/binaries/CC3301/cc33xx_fw.bin 

    5)最后使用加载器件配置文件;

    .\simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool -i XDS110 -param1 LS4100L5 common load_cc33xx_conf_bin --path_to_bin C:/ti/simplelink_wifi_toolbox_X.X.X/radio-tool/binaries/CC3301/cc33xx-conf.bin
     

    
    

    请告诉我、您是否能够使用步骤2中的命令至少成功加载器件引导加载程序。 如果它不起作用,那么最好从 https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET 获得一个新的板 .

    Br、

    J·M·托雷斯