This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:已配置 GPIO 上拉、但无法正常工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334416/cc3235modasf-gpio-pull-up-configured-but-not-working

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

在定制电路板上、我已 根据将 GPIO22设置为带有上拉电阻的输入

然而、尽管它仅连接到距离 SoM 5mm 以内的表面贴装按钮、但看不到上拉电压(使用10M 范围的探头)、我的应用需要进行设置。

如果我添加一个外部上拉电阻器(470k)、一切都可以完美地工作。

假设我一定会疯掉、然后我还将 GPIO6设置为具有上拉电阻的输入-在我的测试板上、它只连接到一个测试板-除此之外什么都没有。

这也未显示任何上拉电压。

我是否需要执行其他操作来集中启用所有上拉电阻器?  我觉得我一定错过了一些东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请点击此处 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1069727/cc3235modasf-gpio-pull-up-don-t-seem-to-work

    显然、内部上拉强度不够高、因此建议使用一个外部电阻器。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi、感谢您的回复(尤其是在周日!)、

    我已经看到过那个帖子、但恐怕这个帖子无法真正回答这个问题。  硬件指南中提到的上拉电流通常为10uA。  足够将10兆欧的"范围"探头拉高、并且我已经看到这些上拉电阻在 CC3235MODASF 上对其他项目(一个项目我们现在已经制作了超过500个)都起作用、因此我非常确定我的问题(如果不是另一个帖子的 OP 的问题) SDK 中出现了问题-除了我现在使用的是 Code Composer 12.5 (而不是10.0)、SDK_7_10_00_13而不是 SDK 4_20_00_07以外。  我同时使用的是 Uniflash 8.4、而不是6.2 (但我怀疑这种更改是否可能实现)。

    当然、SysConfig 在这两种环境之间似乎有很大的差异。

    (我应该补充一点、我*预计*一个手指在一个弱上拉的输入上移动、由于人体电容接近50或60Hz 的电源线而触发它。  3.3V 时10uA 是330k 的等效电阻、因此10M 探头几乎不会发出刺耳声-您是否熟悉欧姆定律?  我意识到,如果你的生活是纯粹的软件,你可能不是)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、谢谢您提供的信息。 周日是一个工作日这里(周末是改变1天:))。

    您是说它以前在相同的硬件上工作、但现在却是在更旧的 SDK 上工作、还是在不同的硬件上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免这成为我的硬件、我取了一个运行旧固件(使用旧 SDK)的旧电路板、然后测量上拉电压和电流。  正如预期的那样、打开时设置开关上的电压恰好是电源电压(在本例中为新 CR2电池提供的3.2V)。  我使用了老式动圈式电表来测量上拉电阻可以提供的电流-输入电流为8uA、这与数据表中的数值(10uA)非常接近。

    当我使用新项目更新电路板时、在开关上测得的电压为零(并且电流为零)。

    关于我的新项目(或使用更新版本的 SDK)的一些方面会打破上拉。  如果我上传这两个项目文件会有所帮助吗?

    提前感谢  Chris、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我将旧项目推到了新电路板上、上拉电阻按预期工作、这再次表明我的新项目驱动 GPIO 设置的方式有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了很多时间尝试对这个问题进行三角分析。  为此、我已经将源文件从 CCS12.5环境回迁移到 CCS10.0环境中。  我发现、如果我使用 CCS10进行构建、则上拉电阻在新旧硬件上都可以正常工作。  但是、如果我使用 CCS12.5进行构建、它们就不会。

    这对我使用的是哪个版本的服务包或我使用的是哪个版本的 Uniflash 没有任何区别

    遗憾的是、我的应用在 CCS12.5中使用较新版本的 UART2、因此它在 CCS10.0符合性时实际上无法正常运行、但它足够允许我确认两个 GPIO22 (我的设置引脚)上的上拉电阻器均处于活动状态、 以及 GPIO6 (我将其用作测试输入)上的、符合10.0

    我已经尝试让 syscfg 东西尽可能接近,考虑到差异,我已经附加了 zips 的一个下工作10.0和对(通信和图像)为12.5,如果你能够审查我可能做了什么错.

    e2e.ti.com/.../syscfg_5F00_125.zipe2e.ti.com/.../syscfg_5F00_10.0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它无法与服务包或 Uniflash 相关。

    可能是 SYSCFG 的原因所在。

    让我在内部询问谁是 syscfg 的专家、以在这里提供帮助。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回复。  

    还有一点信息:在比较项目时、我注意到"正在工作"项目的初始堆栈空间设置为2048、而不工作的空间设置为1024 -更改此值没有区别。

    感谢您的持续帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我应该明天在办公室,并试图看看我是否能测试自己。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以分享一点、在我看来、使用新的 CCS/syscfg、这个过程可重现。

    我将下载旧版本、然后重试以确保。

    如果这是 syscfg 问题、我需要查看谁可以提供帮助并重定向。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它可以重现。  如果您需要更多的项目要素以进行更深入的诊断、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 CCS10+syscfg1.8、它可以正常工作。

    CCS11+SYSCfg1.12不再工作。

    让我从内部看看谁是合适的专家来提供帮助。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-听起来像是一个明显的错误-或者较新的 SysConfig 要求用户"编写一些新的东西"、这对您和我都不了解。  

    为了便于参考、我尝试使用 CCS 12.5、它使用 syscfg 1.18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清除、感谢确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在花了一些时间绕过所生成代码的各个位、查看库的源代码之后、 而,我发现 pin.c 包含的代码,以设置焊盘(这-是天真的-我没有意识到'焊盘'是不同的'GPIOs'-但现在我知道)。  此软件中的引脚编号是模块内 IC 上的引脚编号、而不是模块上的引脚编号(一旦您知道就会清晰可见...)、这需要花费我一段时间才能理解。 -我通过 研究 SWU543A 的第16.8.1章得到了这一点

    在导航这些迷宫后、我发现通过将以下代码添加到主线程、可以开启上拉电阻:

    //直接控制引脚/焊盘需要:
    #包含
    ...
    ...
    PinConfigSet (PIN_15、PIN_STRENGT_2mA、PIN_TYPE_STD_PU); // GPIO22为 PIN_15 swru543A P618 (但模块/ PCB 上的引脚11)
     // GPIO_setConfig (Setup、GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL | GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL);
     

    对 PinConfigSet ()的调用会执行我需要的操作。

    对 GPIO_setConfig ()的注释掉的调用——我原本期望它能够完成必要的工作——不能。

    目前、我有一个权变措施、可以在使用较新工具集的同时保持项目进度。

    我仍然认为这不应该是必需的、并期待 TI 给出"正确"的答案。  请继续尝试找到一个,如果不是为我,为那些其他可怜的灵魂在那里...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新、仍在尝试了解此代码的相关人员。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我自己做了一些探索,我有一个很好的解释,你看到什么。

    驱动程序分为两层、ti-drivers 对所有 TI 器件通用并用作适应层(是 syscfg 的一部分)、而器件特定层是器件驱动程序库(您可以导入和编译)。

    问题在于 ti-drivers 层、这就是为什么您看到旧的 syscfg 版本可以正常工作的原因。

    我认为问题对应于作为 GPIO_setConfig ()一部分应用的掩码。 您可以看到 GPIO_PinConfig 上用于解析引脚类型的掩码是 GPIO_PIN_TYPE_M、定义为0x210。 然而、从引脚头文件中可以看到、上拉似乎没有被此掩码所覆盖(掩码0x100):

    #define PIN_TYPE_STD 0x00000000
    #define PIN_TYPE_STD_PU 0x00000100
    #define PIN_TYPE_STD_PD 0x00000200

    #define PIN_TYPE_OD 0x00000010
    #define PIN_TYPE_OD_PU 0x00000110
    #define PIN_TYPE_OD_PD 0x00000210

    直接调用  PinConfigSet ()并绕过 ti-drivers 层会将其解析为未使用掩码(PinConfigSet ( )也在 GPIO_setConfig ()内被调用)。

    我建议在工具论坛中打开一个新主题、并提供此主题的链接。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应出现延迟、感谢您提供此信息、我现已在"工具"中创建了新主题。

    我发现了另一个异常- GPIO9在配置时不能作为输出。

    我想我可能已经接近理解出了什么问题了-见

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1343815/launchcc3235mod-sysconfig-not-setting-up-gpio-pull-ups-correctly

    在删除 GPIO 后、似乎 SysConfig 并不总是能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的信息。

    让我们看看工具团队会用什么回应。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和 Shlomi、

    我下载了上面的 zip 文件(syscfg_10.0.zip 和 syscfg_125.zip)、并注意到它们之间是 common.syscfg (正如预期的那样、10.0版本尝试反向移植一些更改)、并且它们之间使用的 SDK 也不同。  为了确定该问题是由于 SysConfig 更改还是 SDK 更改所致、我在命令行中运行以下命令:

    C:\ti\sysconfig _1.8.0\sysconfig_cli.bat --product c:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07\.metadata\product.json --output c:\temp\1.8\"C:\temp\syscfg_10.0\common.syscfg"

    C:\ti\sysconfig _1.12.0\sysconfig_cli.bat --product c:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07\.metadata\product.json --output c:\temp\1.12\"C:\syscfg_10.0\common.syscfg"

    C:\ti\sysconfig _1.8.0\sysconfig_cli.bat --product c:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\.metadata\product.json --output c:\temp\1.8_newSDK\"C:\temp\syscfg_10.0\common.syscfg"

    C:\ti\sysconfig _1.12.0\sysconfig_cli.bat --product c:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\.metadata\product.json --output c:\temp\1.12_newsdk\"C:\temp\syscfg_10.0\common.syscfg"

    第3条命令失败、因为较新的 SDK 使用较旧版本 SysConfig 中不提供的功能。  这也是我没有尝试将较新脚本与 SDK/SysConfig 的不同版本进行比较的原因所在、它的更改与旧版 SDK 不兼容。

    在其他情况下、我观察到的是前两个文件夹(较旧的 SDK、不同版本的 SysConfig)中的输出是相同的。  最后一个文件夹中的输出与前两个文件夹大不相同、因为 SDK 现在似乎要为 GPIO 生成完全不同的结构。  因此、这看起来是 SDK 中的变化导致了该差异、而不是 SysConfig 中的变化。

    如果在此设置中遗漏了一些内容、请告诉我。  否则、Shlomi、您能否将此问题转发给 SDK 团队中的某个人?

    达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darian、

    正如我所说的、在我看来、这看起来像是 SDK 中 TI 驱动程序层的某个东西。 您知道哪个组负责处理 CC32xx base SDK (不知道具体是 Wi-Fi)?

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darian、

    感谢您执行您所介绍的测试-我的经验是"不要尝试迁移 SysConfigs"-每次都从零开始、这实际上是我最终做的。

    简单地说、这里有两个不同的问题:

    1)使用"全新"CCS、SDK 和新构建的 SysConfig 时、没有上拉功能: 目前、我已经通过添加专门用于启用上拉功能的代码完成了这项工作。  我相信 Shlomi 已经明确隔离了一个事实,面具没有被正确设置

    2) 2)如果您因将 UART 从"发送和接收"切换到"仅发送"而"刺激" SysConfig、则无法将 GPIO 设置为输出、这当然会释放一个 GPIO、 这似乎忽略了 GPIO 的配置、否则会正常工作、即使它们与 UART 无关。

    我非常感谢你努力解决这些问题。