主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SysConfig
在定制电路板上、我已 根据将 GPIO22设置为带有上拉电阻的输入
然而、尽管它仅连接到距离 SoM 5mm 以内的表面贴装按钮、但看不到上拉电压(使用10M 范围的探头)、我的应用需要进行设置。
如果我添加一个外部上拉电阻器(470k)、一切都可以完美地工作。
假设我一定会疯掉、然后我还将 GPIO6设置为具有上拉电阻的输入-在我的测试板上、它只连接到一个测试板-除此之外什么都没有。
这也未显示任何上拉电压。
我是否需要执行其他操作来集中启用所有上拉电阻器? 我觉得我一定错过了一些东西...