This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:设计文件和层叠形式_ 1中的相对介电常数不同

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1338610/bp-cc3301-relative-permittivity-different-in-the-design-file-and-the-stackup-form-_-1

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件: CC3301

尊敬的专家:

从 CC33xx 硬件集成指南可以看出、BP-CC3301设计文件使射频布线宽度为10.25mil、导体间隙为15.3mil。  

您可以看到 相对介电常数 与设计文件(4.6)和层叠形式(4.2)不同。  

应遵循以下哪些原则?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    表中写入的堆叠是正确的参数。 您可以忽略图像中的相对介电常数。  

    表中所写的层叠与 BP-CC3301所用的层叠完全相同,它是 CC3301的官方 EVM。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    谢谢! 让我在这里总结一下。  

    用户应遵循表中编写的层叠、而不是 BP-CC3301设计文件、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    正如我说过的、表中写入的层叠和 BP-CC3301设计文件的层叠完全相同。 唯一的错误是 Saturn PCB 计算器的屏幕截图。  

    一般而言、TI 建议使层叠保持接近 BP-CC3301设计文件或 https://www.ti.com/lit/zip/swrr185中的 CC3301参考设计文件 、以便实现数据表规格。

    但是、射频布线的电路板设计的通用指南是确保阻抗接近50欧姆。 因此、任何层叠、射频布线宽度和导体高度的组合都可以使您接近50欧姆。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    谢谢! 我想您已经非常清楚地说明了这一点。