This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1330500/cc3235sf-cc3235sf

器件型号:CC3235SF

您好

我们正在使用 cc3235sf、在我们的软件测试期间 、我们发现服务包 API"sl_WlanConnect"(用于连接 WIFI 网络)在密码长度超过36个字符时发出提示并出错。

(错误204 (所提供的安全参数或 SSID 之一错误(长度无效或不受支持))。

但根据 IT 文档(SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器),支持的密码长度如下所示:

 

 

我们将使用最新的服务包 sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin。  

密码/密钥长度是否有任何限制?

密码/密钥的最大限值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种安全类型?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用。 SecType='SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_WPA2'  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 对于 WPA2、限制为 8 - 63个字符、至少对于 CC3220器件是如此。 在 CC3235、这应该相同。 我认为有两个选择:

    • 这是 CC3235的 NWP 固件中的错误(极不可能)
    • 代码中的一些错误(堆栈溢出、指针问题等)

    请等待 TI 回答。 同时、如果您能够捕获 NWP 日志、这可以帮助 TI 工程师诊断您的问题根源。 SWRU455第20章介绍了如何捕获 NWP 日志

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 为我们介绍了这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里看到该204错误? 我看不到。

    我自己尝试了一个长密钥,它工作(至少没有返回错误)。

    很可能是应用程序代码中包含的内容、因此在跳转到 NWP 日志之前、我建议您执行以下操作:

    1. 显示从何处得到该误差。 这是调用 sl_WlanConnect ()的返回状态吗?
    2. 您是否有自己的代码或重复使用 SDK 中的示例?
    3. 进入 主机驱动程序中的 sl_WlanConnect (),该驱动程序中还有一些逻辑(以及密钥长度检查),查看其内部是否发生故障。 我猜命令甚至无法到达 NWP、

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有应用代码。

    以下是配置步骤期间捕获的日志、  

      

    和编码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎无法连接、但没有专门在长密码短语上连接。

    在出现安全故障时、它通常会断开连接(例如、密码错误、但此处可能并非如此)。

    钥匙的大小是多少? 它会被裁剪到您的屏幕截图中。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在屏幕截图中按键大小为37。 如果我从密码中删除一个字符(密钥大小为36)、则可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个对等器件(AP 和基站)的安全密钥匹配、则安全密钥应该有效。

    限制为64字节。

    也许获得 NWP 日志可能会在这里提供一些说明。

    你能找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 此问题现已解决。

    我在应用程序 代码中发现了使用指针的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新