This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-软件:&'^M'附加到每一行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1327510/cc33xx-software-m-appended-to-every-line

器件型号:CC33XX-软件
主题中讨论的其他器件:CC3301

大家好、

这里有点奇怪……  

我刚浏览了 CC33xx 入门 Linux 文档、介绍了如何在 M.2规格中设置 AM62x 与 CC3301。 我成功地修补了内核并在运行 ifconfig 时看到了 wlan0。

然而,当尝试运行./ ap_start.sh 时,我注意到文件中的每一行后面都有一个^M'。 我逐行删除了该文件的每个字符、但现在 hostapd.conf 有相同的问题。 似乎每个文件都附加了这个额外的字符:  

这会使编译器野生运行。 我以前在尝试将用 Windows 编写的文件复制到 Linux 计算机时看到过这一点、但在尝试修补内核时从未看到过。 对于如何从每一个文件的每一行的结尾清除这些问题有什么想法?  

或者,我在启动过程中迈出了一步吗?

谢谢!

-RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    就像一个更新-我弹出 SD 卡从入门套件板,并分别检查每个文件。 在普通文本编辑器中,我看不到这个额外的字符:  

    看起来这只是与目标相关的事情。  

    Br、

    -RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否将文件保存在主机(Windows 或 Linux)上、或许在保存文本编辑器时更改了文件格式、从而导致您描述的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:  

    我最后从 AM335x (使用可正常工作的 BP)复制了 hostapd.conf 文件、以绕过此问题。  

    此致、

    -RT