This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:原理图设计问题

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1330515/cc3301-schematic-design-questions

器件型号:CC3301

尊敬的专家:  

此 E2E 问题 CC33xx 硬件集成用户指南的参考

1.我们有阻抗匹配网络 L1和 L2的建议值吗?   

2. SDIO 引脚的电压电平是多少?  

CC3301是否具有预编程的 GPIO 引脚、当其上电时是否保持高电平。 连接到 WiFi 后、它会在高低之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) Pi 匹配网络组件值完全取决于您的设计、应进行评估。 我建议您目前不要组装 L 个元件、并参阅我们的 天线阻抗测量与匹配 应用手册以了解有关阻抗匹配的更多信息。  

    2) 2)应在1.8V 电压下进行通信、如我们的 SimpleLink CC33xx 主机接口 应用手册中所述

      

    CC3301是否具有预编程的 GPIO 引脚、当其上电时是否保持高电平。 连接到 WiFi 后、它会在高低之间切换?

    没有预编程的 GPIO 引脚或可用作 GPIO 的引脚。 我们未来有一款 CC33xx 产品 计划于2025年第1季度之前发布到 RTM (已上市)。

     

    Br、

    J·M·托雷斯