This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:BP-CC3301:TI C3301供应商特定 HCI 命令 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 未完全正常运行

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1313867/bp-cc3301-bp-cc3301-ti-c3301-vendor-specific-hci-commands-hci_ext_settxpowercmd-are-not-fully-working

器件型号:BP-CC3301

尊敬的诸位:

 我在 VS HCI 无法完全正常工作之前发布了一个主题。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1307393/bp-cc3301-ti-c3301-vendor-specific-hci-commands-are-not-fully-working/4986852?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A578707#4986852

对于 BLE HCI_EXT_SetTxPowerCmd、TI 使用

hcitool cmd 0x3f 0x01 0x3

以便在频谱分析仪中工作。

然后、我再次在我们的频谱分析仪上使用具有20dBm 固定衰减器的测试。

我在2452MHz 上对20dBm 进行 BLE 测试的命令如下:

echo "1">/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/cc33xx/ble_enable

btmon 和

hciconfig hci0上升

hcitool cmd 0x3f 0x01 0x3

hcitool cmd 0x08 0x1E 0x19 0x10 0x0

结果如-0.484+20dBm=19.516dbm。 它非常接近20dBm、因此可以、没问题。

但是、当我重新启动电路板时、请在文档 onsode R1.0.0.0 sdk/docs/html/CC33XX-vs-hci-commands/hci_ext_api.html#hci-ext-settxpowercmd 中将 txpower 更改为10dBm wriiten

hcitool cmd 0x3f 0x01 0x3

结果与10dBm 时的预期不符、但也接近20dBm (−0.715+20=19.285)。

使用5dBm 时也发生了相同的情况(-0.883+20=19.117)

和0dBm (-1.191+20=18.809)

请帮助我们检查 TI 是否可以在您的站点上更改 BLE VS 命令中的 MaxTXPwr。

如果您可以使用 HCI 命令更改 TX 功率、请告诉我完整的命令、让我对其进行测试、因为我们需要使用 HCI 而不是 SWT 来创建生产线测试程序。  谢谢你。

此致、

/克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会再次测试并跟随。  

    我想这是一个拼写错误、

    为了与您确认、如果您要更改为10dBm、参数将为0x2

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio 您好:

     非常感谢、这是一个拼写错误。

     但是、10、5、0 dBm 也是20dBm、这就是我感到困惑的原因、因为根据文档、它应该与 TX 功率相关。

     如果可能、请向我提供从引导至 LE_TRANSMITER_TEST 的完整命令。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     您有答案吗?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想向您提供到目前为止我拥有的最新信息。 目前、HCI_LE_RESET Transmitter_Test 正由我们的 rnd 部门进行调试、我将在应该发布该补丁的时候跟进。

    最佳

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     感谢您的更新、希望尽快发布更新。 TI 站点中的 TX 电源的状态如何?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我计划在实验室上有一些时间来运行频谱分析仪结果。 我明天跟进。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     您有任何更新吗?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 rnd 团队目前正在调查此问题。 我将跟踪修复程序的发布情况。  

    此致、

    罗格利奥