This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:48MHz 外部晶体的驱动电平

Guru**** 2592110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1322014/cc3301-drive-level-of-48mhz-external-crystal

器件型号:CC3301

您好!

我正在尝试找到驱动电平 CC3301的48MHz 振荡器。 这些信息是否可用? 我在数据表中没有看到它(但我确实建议使用 TZ3908AAAO43、其最大值为200uW)。

谢谢。

基兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    您应该能够在 数据表的第6.14.2.3节中看到建议的晶体规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的回复。 我刚刚意识到在创建服务工单时使用了错误的器件型号(我是指 CC2340)。 我将使用正确的器件型号创建一个新帖子。

    谢谢、没错、您是对的:为 CC3301的晶体提供了驱动电平规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    不用担心、现在我就来结束本次课程。