请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3301 您好!
我正在尝试找到驱动电平 CC3301的48MHz 振荡器。 这些信息是否可用? 我在数据表中没有看到它(但我确实建议使用 TZ3908AAAO43、其最大值为200uW)。
谢谢。
基兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.