This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:P2P 例程无法通过 wifi Direct 连接到手机

Guru**** 2383630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1321766/cc3200-launchxl-p2p-routine-cannot-connect-to-mobile-phone-via-wifi-direct

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200SDKUNIFLASH

大家好、

CCS:8.3.0

SDK:1.5.0,CC3200SDK_1.5.0\cc3200-SDK\examples\P2P

手机型号: Huawei Mate60

程序在此期间停止、例程根本未更改、并且无法连接直接调试或 uniflash 下载。 它不断显示它正在连接。 连接一段时间后、CC3200-p2p-device 会从可用器件列表中消失。 我需要手机来设置吗? 为什么保持连接?

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我尝试了其他的酬金70,但 Nova 7手机无法连接。 开始时、mate60被连接一次、但在重新连接后、无法连接。

    此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是否曾工作过、或者这是您第一次尝试使它工作?

    至少从上面的日志来看,似乎服务包甚至没有编程,因此您正在使用基于 RIM 的代码。

    您能否更新服务包并检查? 最新版本为2.15.0.1。

    您可以在 https://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK/1.5.0上找到它

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    它曾经有效过。

    我更新了服务包(CC3x00ServicePack-1.0.1.15-2.15.0.1-windows-installer.exe)。 当前日志信息如下。 我在论坛上搜索此错误、发现以下错误为109。 在论坛上有一个。 相同的问题、但没有工程师回答。

    如何解决?

    #define SL_GENERAL_ERROR_CON_MGMT_STATUS_DISCONNECT_DURE_CONNECT (-109) 

    谢谢、此致、
    约兰德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说"它曾经工作过"时、您是说它以前工作过还是以前没有工作过?

    错误-109意味着另一侧已断开连接、但它没有说明原因。

    最好看看空气嗅探器。 您是否具备此功能?

    此致、

    什洛米