This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:无法使用 cc3220sf launchpad 刷写 cc3220sf 芯片。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1320610/cc3220sf-i-am-unable-to-flash-cc3220sf-chip-using-cc3220sf-launchpad

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

 

添加上述屏幕截图以供参考。 请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试连接自己的电路板? 您使用哪种封装(QFN 或 MOD)? 您的 PCB 有多少层? 您是否能够使用 UART 使用 Uniflash (SysConfig Image Creator)连接电路板并将其切换到开发模式?

    当您尝试使用 JTAG 连接但设备未处于生产模式时、通常会显示错误-1170。

    如果您无法使用开发模式(在开发模式下上传空白图像)解决您的问题、请提供您的电路板和 LP 之间的连接照片。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我正在连接我自己的电路板。 封装为 QFN。 是的、我能够使用 UART 通过 Uniflash 连接电路板、然后进入开发模式。

    仍然无法解决问题

    s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请100%确定、您是使用 Uniflash 连接到了电路板、而不是 LaunchPad 内部的 CC3220芯片? 如何配置 LP 下的 RX、TX 跳线? 您是否至少使用四层电路板?

    请提供有关 LaunchPad 与电路板连接的更多详细信息、包括电路板的 SOP 模式。 质量合理的照片或绘图可能很有用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我通过电子邮件回复提供了反馈、您可以看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 myboard SOP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、这是不可能的。 我不是 TI 员工、任何电子邮件反馈对我来说都起作用。

    对于 SOP 010模式、请确保在 CC3220引导期间、您在 RX UART 线路上设置上拉电阻器、或将 RX 线路连接到具有高压线路状态的其他器件。

    1月