This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:模拟输入2问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317393/launchxl-cc3235sf-analog-input-2-question

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

大家好!

希望这里有一个简单的问题。 我正在尝试使用 CC3235SF 评估板上的模拟输入2。  为此、我从 CC32xx SDK 中提取了 adcsinglechChannel 示例。 我更改了配置为使用模拟输入2 (P58)的其中一个 ADC 通道、我收到了一些出乎意料的读数。

查看评估板的原理图后、我假设有一个电阻器是 DSP? 具体来说、我认为是电阻器 R123。 但是、我不清楚如何在评估板上找到这些内容、因为我目前无法打开 Altium 文件。

假设这是我需要组装的电阻器、我的想法是否正确? 如果是、我是否正确应该在此处使用0欧姆电阻器?

谢谢。

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好!

    您正确地说、它已禁用、正如您从原理图中看到的、有2个电阻器为 DNP (请勿组装)。

     

    因此、要对模拟输入2使用接头引脚25、您必须填充 R120和 R123。  

    请参阅 CC3235 SimpleLink Wi-FiRegisteredLaunchPad 开发套件硬件 (Lit# SWRU539)的"2.8.1 CC3235SF LaunchPad 图"部分和  LAUNCHXL-CC3235SF 快速入门指南,可能会有所帮助 。  还要注意、我们还提供了光绘文件、可以使用任何光绘工具打开这些文件。  

    如果您有任何其他 问题或疑虑、敬请告知!

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 这正是我想要确认的信息。

    您能解释一下:我理解为什么需要填充 R123、但当模拟输入1和3的电路中的类似电阻器 未填充时、为什么需要填充 R120? 我特别参考的电阻器是 R112、R113和 R121。 如果我打算使用3个 ADC 通道、或者这些电阻器是否具有其他功能、我是否也需要组装这些通道?

    谢谢 Jessica、

    格雷戈