This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:无法执行主机命令的构建

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1315752/launchxl-cc3235sf-failed-to-execute-build-for-host-command

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

AMP@AMP-OptiPlex-3000:~/Ford/TI_Codebase/Matter/connectedhomeip gn gen out/host

错误在//third_party/pigweed/repo/pw_toolchain/clang_tools.gni:15:1:无法加载"/home/amp/Ford/TI_Codebase/Matter/connectedhomeip/build_overrides/pigweed_environment.gni "。
导入("//build_overrides/pigweed_environment.GNI")
^----------------
参见//third_party/pigweed/repo/pw_toolchain/host_clang/toolchains.gni:18:1:从哪里进口。
导入("$dir_pw_toolchain/clang_tools.ni")
^----------------
参见//third_party/pigweed/repo/pw_unit_test/test.GNI:22:1:从哪里进口。
import ("$dir_pw_toolchain/host_clang/toolchains.ni")
^-------------------------------------------------------
请参见//toclier/Python/BUILD.gn:24:1 src:它是从哪里导入的。
导入("${dir_pw_unit_test}/test.ni")
^----------------
请参阅//build.gn:111:9:这导致包含文件。
       "${CHIP_ROOT}/11nb src controller/python:CHIP-repl"、

尊敬的 TI 支持部门:

    我正在尝试为主机操作系统执行上述命令构建、但仍然给出了上述错误。 我搜索了文件 pigweed_environment.GNI 但无法在 repo 中找到。 有人能告诉我为什么我得到的错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pigweed_environment.gi -应位于 examples/build_overrides 下

    您以前是否成功运行过 bootstrap.sh 或 activate.sh 脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobi,我搜索文件 pigweed_environment.gi 在 build_overrides 目录中只有 pigweed.gi 文件 pigweed_environment.gi 不存在。 您能告诉我、我实际犯的错误在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否成功运行 bootstrap.sh 或 activate.sh 脚本?

    这是 我能想到的唯一一件事。

    如果您传递了此信息、但仍然错过了该文件、请尝试在 https://github.com/project-chip/connectedhomeip/issues 中提问

    这是一个一般问题、似乎与我们的规范没有具体的关系。

    我没有看到类似的东西,但特别是如果你有问题在"bootstap.sh"-它可能与您的企业网络设置(代理/防火墙)有关。 尝试在未连接到企业网络时执行。