This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wilink-WIFI_MESH _可视化_工具:是

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310122/wilink-wifi_mesh_visualization_tool-yes

器件型号:Wilink-WIFI_mesh_visualization_tool

您好、TI 团队、

 

我们可以创建网状网络、但当我们尝试在网状可视化工具"mesh Explorer"上看到此情况时、电路板出现 ssh 超时或连接拒绝错误、并且无法检测到网状网络。

我们还学习了 Explorer 工具的用户指南。 请帮助我们尽快解决此问题。

请分享为避免此问题所需遵循的步骤。

["C:\\Users\\HussaiJa\\AppData\Local\\Temp\\_MEI1006282']
['C:\\Users\\HussaiJa\\AppData\Local\\Temp\\_MEI1006282'、'C:\\Python27'、'c:\\Python27\\Scripts'、'C:\\Python27\\Lib\\site-packages']
Bottle v0.12.9服务器正在启动(使用 MyWSGIRefServer())...
收听 http://localhost:9000/
按 Ctrl-C 退出。

127.0.0.1 --[08/JAN/2024 11:32:47]"获取/data/netData.js?_=1704693766828 HTTP/1.1" 200 84
***服务器***:正在从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer\Wireless Mesh Explorer.conf 加载 wellcome 数据
{u'serviceType':u''、u'opType':u'4'、'uuidHex ':'8a5dffc0adeb11ee7413ea48248d'、u'oneMpIp':u'192.100.10.1'}
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:47]"Get /loadWelcome" get_param=json HTTP/1.1" 200 108
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:48]"post /ping HTTP/1.1" 200 14
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:49]"post /ping HTTP/1.1" 200 14
***服务器***:将 wellcome 数据保存到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer\Wireless Mesh Explorer.conf
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:50]"post /saveWelcome HTTP/1.1" 200 12
现在的 NotAliveCounter 1:
[Mon Jan 08 11:32:50 2024]*** Server ***:在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer\data\netData.js 处创建数据文件
[Mon Jan 08 11:32:50 2024]*** Daemon ***:输入生成基路径 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer
[Mon Jan 0811:32:50 2024]*** Daemon ***:输入生成操作4
*** Daemon ***开始收集来自192.100.10.1的信息
*** Daemon ***旧文件已删除
*** Daemon ***尝试连接至192.100.10.1
现在的 NotAliveCounter 2:
现在的 NotAliveCounter 3:
现在的 NotAliveCounter 4:
现在的 NotAliveCounter 5:
现在的 NotAliveCounter 6:
现在的 NotAliveCounter 7:
现在的 NotAliveCounter 8:
现在的 NotAliveCounter 9:
现在的 NotAliveCounter 10:
现在的 NotAliveCounter 11:
*** mSSH ***:ssh 连接至192.100.10.1时出错
超时
*** Daemon ***:计算节点位置
*** Daemon ***:更新节点标签
[Mon Jan 0811:33:00 2024]*** Daemon ***:Generate data completed!
[Mon Jan 0811:33:00 2024]***服务器***:就绪!
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:33:00]"POST /update HTTP/1.1" 200 12
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:33:00]"post /ping HTTP/1.1" 200 14

此致

贾基尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakir:

    您能否确定您使用的 IP 地址是否正确? 在 WL1837上是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,IP 是正确的,我尝试过 mesh0 IP:192.168.43.22和 eth0 IP:192.100.10.1和 USB0 IP:192.168.7.3,但它不适用于任何人。  

    还有一点我注意到,没有与 ssh 相关的服务在 Beagle Bone 中运行。 我已经尝试手动运行 sshd 服务、但这也不起作用。

    此致  

    雅各布   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakir:

    您是否在为 BeagleBone 使用 TI 处理器 SDK? 默认情况下应该安装 SSH 服务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的回复。 我的问题已得到解决。 此问题与创建网桥有关。

    谢谢