器件型号:Wilink-WIFI_mesh_visualization_tool
您好、TI 团队、
我们可以创建网状网络、但当我们尝试在网状可视化工具"mesh Explorer"上看到此情况时、电路板出现 ssh 超时或连接拒绝错误、并且无法检测到网状网络。
我们还学习了 Explorer 工具的用户指南。 请帮助我们尽快解决此问题。
请分享为避免此问题所需遵循的步骤。
["C:\\Users\\HussaiJa\\AppData\Local\\Temp\\_MEI1006282']
['C:\\Users\\HussaiJa\\AppData\Local\\Temp\\_MEI1006282'、'C:\\Python27'、'c:\\Python27\\Scripts'、'C:\\Python27\\Lib\\site-packages']
Bottle v0.12.9服务器正在启动(使用 MyWSGIRefServer())...
收听 http://localhost:9000/
按 Ctrl-C 退出。
127.0.0.1 --[08/JAN/2024 11:32:47]"获取/data/netData.js?_=1704693766828 HTTP/1.1" 200 84
***服务器***:正在从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer\Wireless Mesh Explorer.conf 加载 wellcome 数据
{u'serviceType':u''、u'opType':u'4'、'uuidHex ':'8a5dffc0adeb11ee7413ea48248d'、u'oneMpIp':u'192.100.10.1'}
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:47]"Get /loadWelcome" get_param=json HTTP/1.1" 200 108
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:48]"post /ping HTTP/1.1" 200 14
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:49]"post /ping HTTP/1.1" 200 14
***服务器***:将 wellcome 数据保存到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer\Wireless Mesh Explorer.conf
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:32:50]"post /saveWelcome HTTP/1.1" 200 12
现在的 NotAliveCounter 1:
[Mon Jan 08 11:32:50 2024]*** Server ***:在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer\data\netData.js 处创建数据文件
[Mon Jan 08 11:32:50 2024]*** Daemon ***:输入生成基路径 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Wireless Mesh Explorer
[Mon Jan 0811:32:50 2024]*** Daemon ***:输入生成操作4
*** Daemon ***开始收集来自192.100.10.1的信息
*** Daemon ***旧文件已删除
*** Daemon ***尝试连接至192.100.10.1
现在的 NotAliveCounter 2:
现在的 NotAliveCounter 3:
现在的 NotAliveCounter 4:
现在的 NotAliveCounter 5:
现在的 NotAliveCounter 6:
现在的 NotAliveCounter 7:
现在的 NotAliveCounter 8:
现在的 NotAliveCounter 9:
现在的 NotAliveCounter 10:
现在的 NotAliveCounter 11:
*** mSSH ***:ssh 连接至192.100.10.1时出错
超时
*** Daemon ***:计算节点位置
*** Daemon ***:更新节点标签
[Mon Jan 0811:33:00 2024]*** Daemon ***:Generate data completed!
[Mon Jan 0811:33:00 2024]***服务器***:就绪!
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:33:00]"POST /update HTTP/1.1" 200 12
127.0.0.1 -[08/JAN/2024 11:33:00]"post /ping HTTP/1.1" 200 14
此致
贾基尔·侯赛因