This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:关于 BBB 开发板和 BP-3301 (PG2/PG1)版本的查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1309060/bp-cc3301-inquiry-regarding-bbb-development-board-and-bp-3301-pg2-pg1-versions

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301

尊敬的团队:

我目前使用的 BBB 开发板的映像版本为1.0.0.0。 我发现我可以顺利地驱动 PG2版本的 BP-3301,但不幸的是,不是 PG1。

考虑到未来的发展、我们计划创建类似于 BP3301的自有电路板、用于对我们的 CC3301模块进行验证。 我想知道是否可以直接使用我们的 BBB 开发板,该开发板配有1.0.0.0图像用于此目的?

此外、在硬件设计方面、我们是否应该考虑任何具体的注意事项? 如果可能、您能否分享 PG2设计原则的原理图?

还有一点-我对 PG2和 PG1之间的差异很好奇。 在后续阶段、我们的客户将使用 BBB 以外的 Linux 主机平台。 如果我们设计了自己的硬件、那么在不修改驱动程序的情况下简单移植驱动程序并修改 DTS 是否可行?

非常感谢您对这些问题的指导。

此致、

亚伦

CC3301模块开发板