主题中讨论的其他器件:CC3301
尊敬的团队:
我目前使用的 BBB 开发板的映像版本为1.0.0.0。 我发现我可以顺利地驱动 PG2版本的 BP-3301,但不幸的是,不是 PG1。
考虑到未来的发展、我们计划创建类似于 BP3301的自有电路板、用于对我们的 CC3301模块进行验证。 我想知道是否可以直接使用我们的 BBB 开发板,该开发板配有1.0.0.0图像用于此目的?
此外、在硬件设计方面、我们是否应该考虑任何具体的注意事项? 如果可能、您能否分享 PG2设计原则的原理图?
还有一点-我对 PG2和 PG1之间的差异很好奇。 在后续阶段、我们的客户将使用 BBB 以外的 Linux 主机平台。 如果我们设计了自己的硬件、那么在不修改驱动程序的情况下简单移植驱动程序并修改 DTS 是否可行?
非常感谢您对这些问题的指导。
此致、
亚伦
CC3301模块开发板