This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:当有4个单元时、CC3235S 的速度更低

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310065/cc3235s-cc3235s-meets-speed-lower-when-there-are-4-units

器件型号:CC3235S

使用 cc3235时遇到速率问题、具体情况如下:
多个 cc3235连接到屏蔽房间中的路由器、cc3235s 向 PC 发送3mbps 视频流。
当4个单元的数量时、每个单元的速度可以稳定在大约3mbps、当超过4个单元时、将有一到两个小于1mbps 的速率。
试过2.4G 和5G 不同的通道、不同的路由器、这种现象是一样的。 与其他供应商的低功率 WIFI 4相比,没有这样的问题。
所以、我认为这是 CC3235的问题、请帮助分析一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于多台设备在同一信道上同时传输、您应该会期待冲突会降低吞吐量。

    如果设备之间的距离较大、情况可能会恶化(例如 、如果两个设备都能听到 AP 的声音、但无法直接听到对方的声音、尤其是当它们对 AP 的访问并不完美时、即 出现大量 FCS 错误、从而重新传输) -我想这不是在屏蔽的房间内的情况,但只是在情况下。

    要与其他器件进行比较、您需要比较射频参数(尤其是支持的速率:cc3235支持高达54Mbps 的速率-速率越高、将允许更多器件共享通道)。  

    如果能够捕获 监听器日志、我们可能能够帮助分析确切的瓶颈。