请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235S 使用 cc3235时遇到速率问题、具体情况如下:
多个 cc3235连接到屏蔽房间中的路由器、cc3235s 向 PC 发送3mbps 视频流。
当4个单元的数量时、每个单元的速度可以稳定在大约3mbps、当超过4个单元时、将有一到两个小于1mbps 的速率。
试过2.4G 和5G 不同的通道、不同的路由器、这种现象是一样的。 与其他供应商的低功率 WIFI 4相比,没有这样的问题。
所以、我认为这是 CC3235的问题、请帮助分析一下、谢谢。