主题中讨论的其他器件:CC3235SF
您好!
问题1:
我已在 CC3235SF LaunchPad 上工作了几天、专门对 mqtt_client_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 示例进行了实验。 我成功地将消息发布到 Thingsboard MQTT 服务器,没有任何问题。 但是,我遇到了一个问题,没有从自定义 Thingsboard 服务器收到任何订阅主题的响应。
我已确认 Thingsboard 服务器工作正常、因为我能够使用 ESP32板收到预期的响应。
问题2:
我注意到在 mainThread 中执行 SlNetConn_start ()函数后、UART 日志不会显示。 但是,来自回调的日志消息仍在正常运行。
以下是我的日志
ti_net_SlNet_initConfig
WIFI_IF_init
============================================
MQTT client Example Ver: 2.0.3
============================================
CHIP: 0x31100019
MAC: 3.7.0.1
PHY: 3.1.0.26
NWP: 4.13.0.2
ROM: 8738
HOST: 3.0.1.71
MAC address: 34:03:de:10:f6:f4
============================================
SlNetConn_init
SlNetConn_start
[WIFI::INFO] [SlWifiConnEventHandler] POWERED_UP
[WIFI::INFO] MAC address: 34:3:de:10:f6:f4
[WIFI::INFO] [Event] STA disconnected from AP (Reason Code = 208)
[WIFI::INFO] [Event] STA connected to AP - BSSID:a2:47:e3:51:81:77, SSID:Wireless_FC
[WIFI::INFO] [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.8.170 , Gateway=192.168.8.1
[SlNetConnEventHandler] I/F 1 - CONNECTED (IP LEVEL)!
[SlNetConnEventHandler] I/F 1 - CONNECTED (INTERNET LEVEL)!
[MQTT_APP::INFO] MQTT_EVENT_CONNACK
[MQTT_APP:[MQTT_APP::INFO] APP_MQTT_PUBLISH
这是 SimpleLink Academy 中的图像。 日志" scuscried to all topics successfully "是 SlNetConn_start ()函数之后的日志。