This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:EAP - PEAP0_MSCHAPv2:无法连接到企业网络

Guru**** 2597165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1305574/cc3220sf-launchxl-eap---peap0_mschapv2-unable-to-connect-to-enterprise-network

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

在 AP 模式下添加配置文件后、我一直在尝试使用 Simplelink SDK 7.10示例通过 CC3220SF Launchpad 连接到 EAP。

第一个问题是、在电路板复位后、配置文件不持续存在。 在配置文件被删除时、我尝试 使用 SDK 的网络终端示例。  在这里、我使用以下代码手动添加企业配置文件:

SlWlanSecParams_t SecParams;
SlWlanSecParamsExt_t SecExtParams;
_i16 Index;
SecParams.Type = SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT;
SecParams.Key = "123456789";
SecParams.KeyLen = strlen(SecParams.Key);
SecExtParams.User = "Ent_user";
SecExtParams.UserLen = strlen("Ent_user");
SecExtParams.EapMethod = SL_WLAN_ENT_EAP_METHOD_PEAP0_MSCHAPv2 ;
Index = sl_WlanProfileAdd("Test_Ent_AP",strlen("Test_Ent_AP"),0, &SecParams ,& SecExtParams,7 /* 
Priority*/,0);

然后尝试使用 sl_WlanConnect 进行连接。 通过 DISABLE_ENT_SERVER_AUTH 标志禁用服务器身份验证。  sl_WlanConnect 函数返回成功代码0、但在服务器端出现以下错误、

(15) Received Access-Request Id 33 from 192.168.0.1:55445 to 192.168.0.148:1812 length 311
(15)   User-Name = "\000@\000 1\353\000\000\251\375\000\000\253\375\000\000\255\375\000\000\257\375\000\000\261\375\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\263\375\000\000\263\375\000\000\000\000\000"
(15)   NAS-IP-Address = 127.0.0.1
(15)   Called-Station-Id = "28-87-BA-AC-09-B7:TP-Link_09B8"
(15)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15)   Service-Type = Framed-User
(15)   Calling-Station-Id = "50-F1-4A-61-58-33"
(15)   Connect-Info = "CONNECT 0Mbps 802.11g"
(15)   Acct-Session-Id = "029F8CDBBD845AA2"
(15)   Acct-Multi-Session-Id = "5ABE5018783742F5"
(15)   WLAN-Pairwise-Cipher = 1027076
(15)   WLAN-Group-Cipher = 1027074
(15)   WLAN-AKM-Suite = 1027073
(15)   Framed-MTU = 1400
(15)   EAP-Message = 0x0232003d010040002031eb0000a9fd0000abfd0000adfd0000affd0000b1fd000000000000000000000000000000000000b3fd0000b3fd000000000000
(15)   Message-Authenticator = 0xecca8b3e2ec2536ca09f1e09c6ec93e5
(15) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15)   authorize {
(15)     policy filter_username {
(15)       if (&User-Name) {
(15)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15)       if (&User-Name)  {
(15)         if (&User-Name =~ / /) {
(15)         if (&User-Name =~ / /)  -> TRUE
(15)         if (&User-Name =~ / /)  {
(15)           update request {
(15)             &Module-Failure-Message += 'Rejected: User-Name contains whitespace'
(15)           } # update request = noop
(15)           [reject] = reject
(15)         } # if (&User-Name =~ / /)  = reject
(15)       } # if (&User-Name)  = reject
(15)     } # policy filter_username = reject
(15)   } # authorize = reject
(15) Invalid user (Rejected: User-Name contains whitespace): [] (from client reserved192 port 0 cli 50-F1-4A-61-58-33)
(15) Using Post-Auth-Type Reject
(15) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15)   Post-Auth-Type REJECT {
(15) attr_filter.access_reject: EXPAND %{User-Name}
(15) attr_filter.access_reject:    --> \000@\000 1\353\000\000\251\375\000\000\253\375\000\000\255\375\000\000\257\375\000\000\261\375\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\263\375\000\000\263\375\000\000\000\000\000
(15) attr_filter.access_reject: Matched entry DEFAULT at line 11
(15)     [attr_filter.access_reject] = updated
(15) eap: ERROR: EAP-Identity Unknown
(15) eap: Identity Unknown, authentication failed
(15) eap: Failed to get handler, probably already removed, not inserting EAP-Failure
(15)     [eap] = noop
(15)     policy remove_reply_message_if_eap {
(15)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) {
(15)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message)  -> FALSE
(15)       else {
(15)         [noop] = noop
(15)       } # else = noop
(15)     } # policy remove_reply_message_if_eap = noop
(15)   } # Post-Auth-Type REJECT = updated

 

Wireshark 中附加了数据包的快照:

在禁用身份验证的情况下是否需要添加证书? 导致此问题的其他原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您检查过您在这里证明的日志吗? 这部分可能是线索:

    (15)用户无效(已拒绝:用户名包含空白):[](从客户端预留192端口0 CLI 50-f1-4A-61-58-33)

    BTW .. CC3220仅支持针对 EAP 的 TLS 1.0。 这意味着您需要在/mods-enabled/eap 选项 TLS_MIN_VERSION 中在 FreeRadius 配置(默认情况下禁用 TLS 1.0)上启用 TLS 1.0

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    可以。 我们在 RADIUS 服务器上启用了 TLS 1.0、而 SecExtParams 中没有提供空格。 用户参数。

    我们能够从笔记本电脑或移动设备连接到服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有其他原因会从 FreeRadius 服务器返回错误"User-Name contains whitespace"(用户名包含空格)。

    我曾使用 ServicePack 3.2.0.1和 FreeRadius 服务器版本3.0.21对 CC3220SF 进行过测试。 我非常确信 EAP 方法 EAP-PEAP0-MSCHAPv2能够很好地与此配置(在 FreeRadius 服务器上启用了 TLS 1.0)配合使用。 您是否在设备内使用最新的服务包?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、我在器件中使用的是最新的 Service Pack 3.2.0.1。 此外、sl_WlanConnect 会返回成功代码。 这是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对您来说没有太大影响。 零返回代码 sl_WlanConnect ()表示输入参数正确,并尝试开始连接。 这并不表示 WLAN 连接已成功建立。 从您的日志中、这意味着 RADIUS 服务器端拒绝连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供完整的监听器日志和 NWP 日志(请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru455)?中的 chpater 20)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7651.NWP.log

    无法上传 Sniffer 数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志有问题(无法解析)。

    确保按照指南中的确切说明进行操作。

    我看到您发送了一个友谊请求并接受它-请使用此文件上传 NWP 和监听器(上传它的问题是什么?) 日志。