This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:cc3301的 VPP_IN 是否应该与1.8V 连接?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1303562/bp-cc3301-should-vpp_in-of-cc3301-connect-with-1-8v

器件型号:BP-CC3301

您好、专家:

从数据表可以看出、VPP_IN 连接到1.8V。

我检查 BP-C3301。 它仅与电容器连接。 未安装电阻器。

将1.8V 连接到 VPP_IN 的目的是什么? 客户是否应该将其连接到1.8V 以用于最终产品?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    关于 CC33xx 的设计、我建议他们参考  下周上线 的《CC33xx 硬件集成》用户指南、点击此处。 同时、需要 为 VPP_IN 提供去耦电容器(0.1uF)并将其连接到1.8V。

    请注意、BP-CC3301不是参考设计。  

    Br、

    J·M·托雷斯