This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:高温无线电降级

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1302077/cc3301-high-temperature-radio-degradation

器件型号:CC3301

您好!

我叫 Simeon Aleksandrov、我是 TI Garching 的 EP FAE 实习生。 很高兴见到您!

我查看了 CC330x 数据表、当时我有兴趣了解更多有关工作环境温度的信息。 请查看下图:

能否详细介绍温度>85°C 时的 WLAN/BLE 性能? 此处应预计会出现哪些性能下降?

期待您的反馈!

此致、

亚历山德罗夫·西米翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simeon、

    表中与射频参数(标记为 BLE 或 WLAN)相关的任何规格都可能在更高的温度下降级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢这里的答复,请帮我进一步理解问题!

    是否有任何应用手册说明可能会降低这些射频参数? 我知道温度升高会导致 PA 和 RF 开关出现问题。

    是否可以在这里显示我们一方的任何预期数字?  

    请在下面找到一个我想到的具体问题:

    • 我们是否仍能实现50Mbps 吞吐量@ 125C 但无法实现20dBm 放大?
      • 由于 PA 中的损耗更高、我们仍然可以在消耗电流更高的情况下达到20dBm 吗?

    期待您的意见!

    此致、

    亚历山德罗夫·西米翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    没有提供这方面信息的应用手册。 根据距离和环境的不同、可以实现其可能的50Mbps 速率。 20 dBm 的最大功率、很可能无法实现、但我不能提供估计数字。