This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:将 BP3301+BBB 连接到2.4G WiFi 热点时发生故障

Guru**** 2599205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1295302/bp-cc3301-failure-in-connecting-bp3301-bbb-to-2-4g-wifi-hotspot

器件型号:BP-CC3301

尊敬的支持团队:

我正寻求支持、以解决我在将 BP3301连接到我们公司的一个热点时遇到的持续问题。 尽管为此过程使用了 wpa_supplicant 工具、但这始终未成功。 有趣的是、事实证明、这种相同的方法对连接到其他热点非常有效。

  我们正在使用的 BBB 固件版本为0.4.2.0。 您能帮助我们分析和确定这一问题的根本原因吗? 非常感谢您提供任何帮助。

请查看随附的相关日志文件以供参考。

此致、

亚伦

e2e.ti.com/.../20231122_2D00_181615.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fail-conn-ap.log

    这是一个由 Omnipeek 捕获的数据包、热点的 SSID 为 TTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法打开监听器文件。 您确定这是 Omnipeek 文件吗? 我希望得到类似.pkt.的东西。

    至于这个问题、似乎它不能超越身份验证。 什么是热点? 您能否共享热点配置?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi

    我对所造成的混乱表示最诚挚的歉意。 由于现在还习惯使用 E2E、我之前错误地上传了错误的文件。

    我现已重新上传.zip 文件。 请将其解压以获取所需的.pkt 文件。 关于路由器的配置、我需要寻求同事的帮助、以便能够向您提供该信息。

    感谢您的理解和耐心。

    此致、

    亚伦

    e2e.ti.com/.../fail-conn-ap.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    无需进一步探索、因为我知道根本原因是什么。

    似乎您的热点配置为 WPA/WPA2混合模式、这意味着 AP 允许为配对密钥进行 TKIP/AES、但为组密钥仅进行 TKIP。 由于 CC33xx 当前不支持 TKIP、因此在验证阶段之后才会发生故障、甚至无法进入关联阶段。 我在这边仔细检查了一下。

    我们计划通过增加未来的支持来解决此问题、但我还没有时间表。

    目前、唯一的方法是在热点上禁用混合模式。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Shlomi:

    我们非常感谢我们得到的帮助。

    展望未来、我们希望收到任何未来固件更新的通知。  

    此致、

    亚伦