尊敬的支持团队:
我正寻求支持、以解决我在将 BP3301连接到我们公司的一个热点时遇到的持续问题。 尽管为此过程使用了 wpa_supplicant 工具、但这始终未成功。 有趣的是、事实证明、这种相同的方法对连接到其他热点非常有效。
我们正在使用的 BBB 固件版本为0.4.2.0。 您能帮助我们分析和确定这一问题的根本原因吗? 非常感谢您提供任何帮助。
请查看随附的相关日志文件以供参考。
此致、
亚伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
我正寻求支持、以解决我在将 BP3301连接到我们公司的一个热点时遇到的持续问题。 尽管为此过程使用了 wpa_supplicant 工具、但这始终未成功。 有趣的是、事实证明、这种相同的方法对连接到其他热点非常有效。
我们正在使用的 BBB 固件版本为0.4.2.0。 您能帮助我们分析和确定这一问题的根本原因吗? 非常感谢您提供任何帮助。
请查看随附的相关日志文件以供参考。
此致、
亚伦
e2e.ti.com/.../fail-conn-ap.log
这是一个由 Omnipeek 捕获的数据包、热点的 SSID 为 TTC
尊敬的 Shlomi:
我对所造成的混乱表示最诚挚的歉意。 由于现在还习惯使用 E2E、我之前错误地上传了错误的文件。
我现已重新上传.zip 文件。 请将其解压以获取所需的.pkt 文件。 关于路由器的配置、我需要寻求同事的帮助、以便能够向您提供该信息。
感谢您的理解和耐心。
此致、
亚伦
大家好、Aaron
无需进一步探索、因为我知道根本原因是什么。
似乎您的热点配置为 WPA/WPA2混合模式、这意味着 AP 允许为配对密钥进行 TKIP/AES、但为组密钥仅进行 TKIP。 由于 CC33xx 当前不支持 TKIP、因此在验证阶段之后才会发生故障、甚至无法进入关联阶段。 我在这边仔细检查了一下。
我们计划通过增加未来的支持来解决此问题、但我还没有时间表。
目前、唯一的方法是在热点上禁用混合模式。
此致、
什洛米