This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CC3230SF 的电流消耗

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1287044/cc3230sf-the-current-consumption-of-cc3230sf

器件型号:CC3230SF

我将询问 CC3230SF 的电流消耗。

请告知我们 CC3230SF 在接收操作期间的峰值电流消耗和发送操作期间的峰值电流消耗。 功率值也是可接受的。

此外、我们目前正在原型板上安装和操作 CC3230SF、我们尤其关注以下几个方面。
在 Wi-Fi 接收操作期间、以8ms 的间隔消耗约350mA 的峰值电流并持续约1ms。
这种电流消耗是多少? 是否可以在没有峰值电流的情况下运行?
接收操作仅用于 DSSS 方法接收、并仅用于 RSSI 采集。

下面是接收操作期间的电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 产品说明书电源管理指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    有什么想法可以降低 Wi-Fi 接收操作期间的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您~的数字似乎太高(看起来更像 RX 和 TX 的数据表编号 100mA -我想350mA 指示 TX、例如发送 TCP ACK)-您应该  在您的系统中寻找差距。 您可以使用我们的设计审查流程来提供帮助(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)。

    在电源管理指南中、您可以了解有关支持的低功耗特性的所有详细信息。  

    我认为长睡眠中断(LSI -它使您在信标轮询之间更长的睡眠时间)最有效、但它主要影响空闲功耗(无数据的连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源管理指南中哪里可以找到有关 Wi-Fi 扫描期间低功耗功能的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这么说是什么意思。 没有针对 Wi-Fi 扫描的特定低功耗特性。

    您可以在 编程人员指南中详细了解扫描内容 (请参阅第4.7章)。