我将询问 CC3230SF 的电流消耗。
请告知我们 CC3230SF 在接收操作期间的峰值电流消耗和发送操作期间的峰值电流消耗。 功率值也是可接受的。
此外、我们目前正在原型板上安装和操作 CC3230SF、我们尤其关注以下几个方面。
在 Wi-Fi 接收操作期间、以8ms 的间隔消耗约350mA 的峰值电流并持续约1ms。
这种电流消耗是多少? 是否可以在没有峰值电流的情况下运行?
接收操作仅用于 DSSS 方法接收、并仅用于 RSSI 采集。
下面是接收操作期间的电流波形

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将询问 CC3230SF 的电流消耗。
请告知我们 CC3230SF 在接收操作期间的峰值电流消耗和发送操作期间的峰值电流消耗。 功率值也是可接受的。
此外、我们目前正在原型板上安装和操作 CC3230SF、我们尤其关注以下几个方面。
在 Wi-Fi 接收操作期间、以8ms 的间隔消耗约350mA 的峰值电流并持续约1ms。
这种电流消耗是多少? 是否可以在没有峰值电流的情况下运行?
接收操作仅用于 DSSS 方法接收、并仅用于 RSSI 采集。
下面是接收操作期间的电流波形

您~的数字似乎太高(看起来更像 RX 和 TX 的数据表编号 100mA -我想350mA 指示 TX、例如发送 TCP ACK)-您应该 在您的系统中寻找差距。 您可以使用我们的设计审查流程来提供帮助(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)。
在电源管理指南中、您可以了解有关支持的低功耗特性的所有详细信息。
我认为长睡眠中断(LSI -它使您在信标轮询之间更长的睡眠时间)最有效、但它主要影响空闲功耗(无数据的连接)。
我不知道这么说是什么意思。 没有针对 Wi-Fi 扫描的特定低功耗特性。
您可以在 编程人员指南中详细了解扫描内容 (请参阅第4.7章)。