This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:射频性能(输出功率)未达到配置为20dBm

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1280098/wl1835mod-rf-performance-output-power-not-achieving-20dbm-as-configured

器件型号:WL1835MOD

尊敬的 TI 朋友和家人:

我们的客户针对我们的 WiLink8 (WL1835MOD)系列提出了射频性能(输出功率)相关咨询(先是客户咨询、然后是 TI 初始回复、最后是最新的客户回复):

(客户)我们已将 WL1835MOD 的外部天线连接到频谱分析仪、如下图所示以及测量的功率级别。 当我们使用以下命令检查模块的功率级别时

 校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0

   我们观察到、20000功率等级为11.5dBm 而15000功率等级为10.7dBm、则功率差异不大。 请通过此电子邮件获取功率级别的屏幕截图。

 但理想情况下、对于20000功率等级、我们应该获得大约20dBm 的功率等级、而对于15000功率等级、我们应该获得大约15dBm 的功率等级。

 请建议如何解决此问题。

(TI 迄今为止的响应)

感谢您的关注。

首先实现、由于我们正在处理射频、因此最佳输出功率级别取决于许多因素、如天线、PCB 布局等–当然还有软件配置和内部设置。  我们感谢您附上的图片、但我想做的只是在此创建一个 E2E 主题、以便我们能够直接让 WiLink8应用团队参与其中。

我可以继续为您执行此操作-使用您在下面提供的信息(删除任何名称/IP)-除非您更愿意这样做吗?  请告诉我。

同时、输出功率实际上由 INI 文件设置。  这里有一个描述重要 INI 功能的指南: https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 、特别是第4节和第6节。  这里是另一本将 INI 重新编译为"wl18xx-conf.bin"的指南。  https://www.ti.com/lit/an/swra489/swra489.pdf 

此外、您能否与我们共享 wl18xx-conf.bin 文件以便我们进行审阅?

(客户回复)

附加的 bin 文件。  谢谢你。

感谢团队对此提供的任何意见。  谢谢!

Ty、

CYe2e.ti.com/.../3175.wl18xx_2D00_conf.bin 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来深入了解这个问题并与您联系。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰西卡!

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica -客户今天联系了其他反馈。  您可以在本周结束前回复吗?

    他们也可以访问该线程、并且可以回复。

    Ty、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我本周不在办公室,因此我的答复将被推迟。 客户是否在此期间查看过 INI 文件?  这会限制输出功率、但 可以修改。 我还会验证布局、根据 PCB 和同轴电缆的路径、您可能会有相当多的路径损耗。

    Br、

    JMT