尊敬的 TI 朋友和家人:
我们的客户针对我们的 WiLink8 (WL1835MOD)系列提出了射频性能(输出功率)相关咨询(先是客户咨询、然后是 TI 初始回复、最后是最新的客户回复):
(客户)我们已将 WL1835MOD 的外部天线连接到频谱分析仪、如下图所示以及测量的功率级别。 当我们使用以下命令检查模块的功率级别时
校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0
我们观察到、20000功率等级为11.5dBm 而15000功率等级为10.7dBm、则功率差异不大。 请通过此电子邮件获取功率级别的屏幕截图。
但理想情况下、对于20000功率等级、我们应该获得大约20dBm 的功率等级、而对于15000功率等级、我们应该获得大约15dBm 的功率等级。
请建议如何解决此问题。
(TI 迄今为止的响应)
感谢您的关注。
首先实现、由于我们正在处理射频、因此最佳输出功率级别取决于许多因素、如天线、PCB 布局等–当然还有软件配置和内部设置。 我们感谢您附上的图片、但我想做的只是在此创建一个 E2E 主题、以便我们能够直接让 WiLink8应用团队参与其中。
我可以继续为您执行此操作-使用您在下面提供的信息(删除任何名称/IP)-除非您更愿意这样做吗? 请告诉我。
同时、输出功率实际上由 INI 文件设置。 这里有一个描述重要 INI 功能的指南: https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 、特别是第4节和第6节。 这里是另一本将 INI 重新编译为"wl18xx-conf.bin"的指南。 https://www.ti.com/lit/an/swra489/swra489.pdf
此外、您能否与我们共享 wl18xx-conf.bin 文件以便我们进行审阅?
(客户回复)
附加的 bin 文件。 谢谢你。
感谢团队对此提供的任何意见。 谢谢!
Ty、
CYe2e.ti.com/.../3175.wl18xx_2D00_conf.bin