主题中讨论的其他器件: CC3XXXRADIOTEST、 CC31XXEMUBOOST、 CC3135、CC3235SF
您好!
CC3135MOD WiFi 模块集成在我们的一款工具中。
此工具需要获得在韩国销售的 KC 认证。
负责此认证的实验室需要我们的工具以四种不同类型连续广播:
- 2.4G wifi 802.11b (20MHz 带宽)
- 2.4G wifi 802.11g (20MHz 带宽)
- 5G WIFI (545Cb -5250MHz)
- 5.8G WIFI (5725 -5850MHz)
为此、我们更改了工具软件、以在 AP 模式下配置 WiFi 模块并选择频率。
但是、这看起来不足以满足设置射频测试模式的实验室请求。
您是否有这种模式可用? 可能是一个特定的固件?
注意:我们已经测试了 mysimplelink 网页界面、但唯一感兴趣的是通道选择(限制为1、6和11)。
感谢您的帮助
杰森