This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD 韩国认证(KC)

Guru**** 2484115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3135MOD, CC3XXXRADIOTEST, CC31XXEMUBOOST, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1271415/cc3135mod-cc3135mod-korean-certification-kc

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3XXXRADIOTESTCC31XXEMUBOOSTCC3135、CC3235SF

您好!

CC3135MOD WiFi 模块集成在我们的一款工具中。

此工具需要获得在韩国销售的 KC 认证。

负责此认证的实验室需要我们的工具以四种不同类型连续广播:

  • 2.4G wifi 802.11b (20MHz 带宽)
  • 2.4G wifi 802.11g (20MHz 带宽)  
  • 5G WIFI (545Cb -5250MHz)
  • 5.8G WIFI (5725 -5850MHz)

为此、我们更改了工具软件、以在 AP 模式下配置 WiFi 模块并选择频率。

但是、这看起来不足以满足设置射频测试模式的实验室请求。

您是否有这种模式可用? 可能是一个特定的固件?

注意:我们已经测试了 mysimplelink 网页界面、但唯一感兴趣的是通道选择(限制为1、6和11)。

感谢您的帮助

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您是否有兴趣使用我们的 SimpleLink Wi-FiRegistered无线电测试工具(CC3XXXRADIOTEST)?  

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。

    它看起来对 Wi-Fi CC32xx LaunchPad 和 CC31xx BoosterPack 很有用、但对 CC3135MOD 不是直接有用。  

    我是否应该首先通过 BoosterPack + CC3XXXRADIOTEST 来配置 CC3135MOD、然后在完成该操作后将 WiFi 模块插入我的工具? 这是无法轻松实现的、因为该模块集成在定制板上。

    此致

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您的定制板是否允许访问器件上的 UART 或 JTAG?

    Br、

    M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    是的、此电路板是子板。 它插在包含一个微控制器的主板上。

    通信是使用 UART 端口完成的、因此我们可以提供该访问。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jessica、Jason 的同事在这里。

    正如 Jason 所说、我们可以轻松访问 CC3135MOD 的 UART。 我曾尝试使用连接到子板的 USB 到 UART 转换器来使用无线电工具、但无线电工具未连接。 设置 nReset 从低电平到高电平会使数据开始传输、但仍然没有连接。 我没有进行检查、但我想这只是来自模块的异步初始化完成消息。

    是否可以在没有 CC31xxEMUBOOST 板的情况下在无线电工具和 CC3135MOD 之间建立连接?

    此致

    西尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sylvain:

    "我知道了,我知道。"  您不需要 CC31xxEMUBOOST、 USB 到 UART 转换器就可以了。 请注意、若要使用无线电工具、器件必须使用正确服务包进行刷写才能正确运行该工具。  您可以参阅我们的 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 无线电工具用户指南  以及 UniFlash CC3x20、CC3x3x SimpleLink Wi-FiRegistered和 IOC 解决方案 ImageCreator

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我希望你现在变得更好。

    假设 CC3xxx_RadioTool 随附 Mod_Non 的映像中使用了正确的 SP、我使用 CLI 用"CC3x35xxMOD image\occ3135 image\Programming.sli"和"CC3135 image\Programming.sli"刷写了模块。我还使用 SDK 中提供的 SP 创建了一个新映像("sp_4.3.0.2_3.6.bin")。 对于每个映像、刷写过程似乎可以:

    C:\TI\uniflash_8.4.0> ./dslite.bat --mode cc31xx image program --file "C:\TI\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Device Images\CC3x35xxMOD image\Mod_NonAntenna\CC3135 image\Programming.sli" --port COM8
    Executing the following command:
    > C:\TI\uniflash_8.4.0\simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe image program --file "C:\TI\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Device Images\CC3x35xxMOD image\Mod_NonAntenna\CC3135 image\Programming.sli" --port COM8
    
    For more details and examples, please refer to the UniFlash Quick Start guide.
    
    INFO:slbootloader.slbootloader:Connecting to device
    INFO:slbootloader.slbootloader:--- Please power off the device ---
    Press ENTER to continue
    INFO:slbootloader.slbootloader:Power off
    INFO:slbootloader.slbootloader:Set break signal
    INFO:slbootloader.slbootloader:--- Please power on the device ---
    INFO:slbootloader.slbootloader:Power on
    INFO:slbootloader.slbootloader:Clear break signal
    INFO:slbootloader.slbootloader:Connection succeeded
    INFO:slbootloader.slbootloader:Received storage list
    Image Programming: 100% (94704/94704)INFO:slbootloader.slbootloader:--- Please reset the device ---
    Press ENTER to continue
    C:\TI\uniflash_8.4.0>

    但在任何情况下、无线电工具都卡在"正在连接"

    在我们的用例中、子板旨在用作以前电路板的直接替代产品、因为以前的电路板未使用 RTS 和 CTS 线路、因此模块上无法访问子板信号。 无线电工具是否必须使用 RTS 和 CTS *REETY*?

    此致

    西尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好杰西卡,还有其他想法吗? 因为我们今天在同一时刻被阻断。

    原始固件上是否有任何指令可以允许我们在 AP 模式下通过广播发送多条消息?

    这是认证实验室要求我们做的事情。

    此致

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您是否需要使用无线电工具 GUI? 如果不是、您可以在 MCU 固件中实现无线电工具功能。 概念验证实施只需要几个小时的时间。 例如、我的器件固件中实现了我们在制造期间使用的具有 CC3220的无线电工具功能。 有关您需要为自己的无线电工具实现使用哪些 sl_ API 调用的更多详细信息、请参阅无线电工具安装目录中的文件\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\radiotool.c/.h。

    1月