This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:配合使用具有 BoosterPack 引脚配置的 Mikroe PROFET15

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1280767/launchcc3235mod-using-mikroe-profet15-with-boosterpack-pins-configuration

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我有以下引脚可连接、配置和连接 FF 跳线:

SENSE:

在 BoosterPack 引脚上、什么是"模拟输入2"? 引脚6 GPIO_4/A2?

那么、我只需要为 DEN (高电平诊断使能)和 OUT (高电平输出使能)使用两个非冲突的 GPIO。

I#ifndef PROFET15W
#定义 PROFET15W
#define PF_AN 棕色// IS SENSE ADC
#define PF_DEN 蓝色// DEN DIAGNOSIICS 使能
#define PF_IN 黄色//输出使能
#define PF_3V3橙色// 3V3
#define PF_GND 绿色// GND (2)
#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不知道是(Sense)小于1.8V、还是忘记了 DEN、就是。  

    我 在(enable Output)中添加到了 SysConfig:

    GPIO4.$name ="CONFIG_GPIO_PF15IN";使用硬件="无";GPIO4.MODE ="输出";strength="中等";初始状态"低"

    我在 common.sysconfig 的引导中看到:

    GPIO3.gpioPin.$recommendestSolution ="BoostPack.29";
    GPIO4.gpioPin.$recommendestSolution ="BoostPack.19";

    e2e.ti.com/.../common_5F00_i2c_5F00_syscfg.txt

    如何分配我认为是空闲的硬件引脚? COEX_WAKEUP 似乎使用了 BoosterPack 19?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我漫步到 SysConfig 中、选择了 CONFIG_GPIO_PF15IN PinMux P53/28 (接头)可用的用途、启用正常。  我猜这意味着 BoosterPack 插接模块引脚排列上的引脚28。 我使用 GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_PF15IN、<0或1>)进行控制、 因为我猜  CONFIG_GPIO_PF15IN 即使解析为30 (53或28)也可能起作用。 当我退出调试时、我想知道如何 在 i2c 中阻止 while (1)获取温度并打开或关闭某个东西、因为它在终止后在调试中继续工作。 如果故意断电以停止、这不是问题、但在调试终止时最好让一个函数将其返回到关闭状态。