Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
我有以下引脚可连接、配置和连接 FF 跳线:

SENSE:
在 BoosterPack 引脚上、什么是"模拟输入2"? 引脚6 GPIO_4/A2?
那么、我只需要为 DEN (高电平诊断使能)和 OUT (高电平输出使能)使用两个非冲突的 GPIO。
I#ifndef PROFET15W
#定义 PROFET15W
#define PF_AN 棕色// IS SENSE ADC
#define PF_DEN 蓝色// DEN DIAGNOSIICS 使能
#define PF_IN 黄色//输出使能
#define PF_3V3橙色// 3V3
#define PF_GND 绿色// GND (2)
#endif