This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:使用 v00.04.02.00时、无法在 BeagleBoneBlack 上启动 CC3301

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1278325/bp-cc3301-cc3301-cannot-be-bring-up-on-beagleboneblack-by-using-v00-04-02-00

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301

大家好、

我们试图通过使用 v00.04.02.00来启动 BeagleBoneBlack 上的 CC3301、但失败了。 打开 BeagleBoneBlack 电源后、在控制台中打印以下图像的内容:

引导后、控制台会继续打印以下内容:

在此之前、我们 使用 PACKAGE-R1.3.2成功启动了 BeagleBoneBlack 上的 CC3301。

请告诉我们可能是什么原因造成的。

此致、

乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您是使用预编译的映像、还是已使用 build_cc33xx.sh 脚本构建驱动程序?

    如果您正在使用构建脚本、是否可以将 SD 卡安装到您的机器上并执行以下命令? 请交换" "使用您的 Linux 用户名。  

    $ CD ~/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24/cc33xx

    $ sudo cp am335x-boneback.dtb /media/ /引导/

    $ sudo cp zImage /media/ /引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的答复。

    我按照您的指示操作、但控制台中显示的内容与上述相同。 我使用预构建的映像和 build_cc33xx.sh 脚本构建了驱动程序、这两个脚本都在控制台中打印相同的内容。  在此之前、我们 使用 PACKAGE-R1.3.2成功启动了 BeagleBoneBlack 上的 CC3301。

    在更新 MCU 封装时、TI 团队是否更新了 CC3301 BoosterPack 硬件?  我想知道这是不是因为我们使用的是较旧的 CC3301 BoosterPack 硬件、它与新的 MCU 封装不兼容。

    此致、

    乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您是对的。 最新版本仅支持 PG2.0器件。 您还必须购买新的 BoosterPack CC3301。