This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:SDKv7.10:HTTP_GET addInstance () syscfg 错误?

Guru**** 2606375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1273920/cc3220sf-launchxl-sdkv7-10-http_get-addinstance-syscfg-error

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFSysConfig

您好!

我使用的是 CCSv12.3、CC3220SF SDKv7.10、TI Clang v2.1.3。 LTS、SYSCFG 1.12. 我收到 addInstance()错误,见下文。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 SysConfig 更新到1.15版(或更高版本)-在您正在显示的"General->Products (常规->产品)"屏幕中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    切换 SysConfig 1.15可解决该错误。 但是、在未检测到重新编译 XDS 后、出现了另一个错误。 这是否意味着需要连接 LaunchPad 而不会产生错误?

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接 launchpad 后、新错误已解决。 它不应该是这样的。

    -克尔