This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:Resource Explorer 中的示例位置

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1272534/launchcc3235mod-where-are-examples-in-resource-explorer

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC3235SF、CC3235SF

CCS12.4 Resource Explorer 检测电路板、但不提供项目。 这表明是 LAUNCHXL-CC3235SF、但如果不清除滤波器、则不会进一步、并且随后不会显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关您具体所做工作的更多详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 Resource Explorer 时、会检测到该 Launchpad、但不会显示项目。 与无权变措施的问题相比、UI 未更新问题更像是选择"CC3235SF_LAUNCHXL"会获得可用的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须提供更多详细信息、因为它 看起来很有效(我可以看到示例)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前的回复中说"选择"CC3235SF_LAUNCHXL"可以获得可用的示例。" 读到后、我必须为那个 MOD 选择芯片、而不是 MOD。 唯一的问题是当 mod 不可选择并且"使用我的电路板"找不到任何内容时出现的 Resource Explorer UI。

     

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白您的观点。 我通常不使用它。

    我会将报告给我们的工具团队。

    既然您找到了解决这个问题的方法- 我可以关闭这个主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。