大家好、
当前无线电固件的引导加载程序和应用 大于512kB。 我们选择的初始控制器只有512KB 的闪存、现在我们将寻找替代选项。
我想知道 最终应用程序 和引导加载程序的大小是什么。 是否有计划在第二阶段减少总大小或压缩的应用程序负载?
谢谢!
达里亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当前无线电固件的引导加载程序和应用 大于512kB。 我们选择的初始控制器只有512KB 的闪存、现在我们将寻找替代选项。
我想知道 最终应用程序 和引导加载程序的大小是什么。 是否有计划在第二阶段减少总大小或压缩的应用程序负载?
谢谢!
达里亚
尊敬的 Daria:
您能解释一下您的设置是什么吗? 您正在使用哪个控制器、以及闪存、ROM 和非易失性存储器(例如串行闪存)的规格是什么。 引导加载程序和固件至少需要500-600KB 的空间、闪存需要大约1MB、具体取决于应用的大小、以及任何数据可能需要额外的 RAM。 为了澄清、这些是针对控制器或主机器件的限制、因为 CC33xx 是一个收发器、必须与一个控制器/主机一起使用。
科林讷
尊敬的 Corinne:
他们 在没有任何额外外部存储器的情况下使用 STM32L552CEU16:
根据我得到的信息、我们是根据从 TI 收到的信息进行初始设计的。
现在 我 意识到 我们有一些误解、我们正在重新设计我们的硬件。
我想知道 最终驱动程序和应用所需的存储器大小。 这有助于我们为用例选择理想的主机控制器。
此外、您能否提供 通过无线电的 SPI/UART 接口实现通信协议的文档?
谢谢!
达里亚
尊敬的 Daria:
您能否说明有关内存规格的其它信息? 为方便起见、我已重申以下信息、但很高兴在需要时进一步澄清。
引导加载程序+固件:500 - 600KB
闪存:1MB (包括器件驱动程序和其他
附加 RAM:取决于用例的数据存储
在通信协议方面、CC33xx 将 SPI 用于 Wi-Fi、将 UART 用于 BLE。 但是、有关这些通信协议的文档尚未发布、但将很快发布。
此致!
科林讷