This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:应用程序存储器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1271738/cc3301-application-memory

器件型号:CC3301

大家好、

当前无线电固件的引导加载程序和应用 大于512kB。 我们选择的初始控制器只有512KB 的闪存、现在我们将寻找替代选项。

我想知道 最终应用程序 和引导加载程序的大小是什么。 是否有计划在第二阶段减少总大小或压缩的应用程序负载?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    您能解释一下您的设置是什么吗? 您正在使用哪个控制器、以及闪存、ROM 和非易失性存储器(例如串行闪存)的规格是什么。 引导加载程序和固件至少需要500-600KB 的空间、闪存需要大约1MB、具体取决于应用的大小、以及任何数据可能需要额外的 RAM。 为了澄清、这些是针对控制器或主机器件的限制、因为 CC33xx 是一个收发器、必须与一个控制器/主机一起使用。

    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corinne:

    他们 在没有任何额外外部存储器的情况下使用 STM32L552CEU16:

    根据我得到的信息、我们是根据从 TI 收到的信息进行初始设计的。

    现在 我 意识到 我们有一些误解、我们正在重新设计我们的硬件。

    我想知道 最终驱动程序和应用所需的存储器大小。  这有助于我们为用例选择理想的主机控制器。

    此外、您能否提供 通过无线电的 SPI/UART 接口实现通信协议的文档?

    谢谢!

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    您能否说明有关内存规格的其它信息? 为方便起见、我已重申以下信息、但很高兴在需要时进一步澄清。

    引导加载程序+固件:500 - 600KB
    闪存:1MB (包括器件驱动程序和其他  
    附加 RAM:取决于用例的数据存储

    在通信协议方面、CC33xx 将 SPI 用于 Wi-Fi、将 UART 用于 BLE。 但是、有关这些通信协议的文档尚未发布、但将很快发布。

    此致!
    科林讷