我们的应用是在无人机上进行远距离(自由空间大于20米)视频流传输。 我已经展示了一个简单的方框图、请参阅附件。 您能否告知我相应的芯片、我认为 Wi-Fi 4就足够了)。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Barkley:
流式传输视频需要更高的吞吐量、因此我建议您研究 WiLink 器件。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1837mod.pdf

https://www.ti.com/product/WL1837MOD
此致、
罗格利奥
您好、Barkley:
然后、我将介绍新型 CC3300器件。 它还没有正式发布、但很快就会发布。 它具有+20dBm 的更高输出功率。 它需要一个主机 CPU (Linux 或 MCU)、您可以将其用于摄像头接口。 SDK 支持 AM355和 BeagleBoneBlack (适用于 Linux)。 和 AM243 (用于 MCU)。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3300.pdf
https://www.ti.com/product/CC3300
此致、
罗格利奥
您好、Barkley:
在高级数据表中、我们有一个接收器特性表。 您可以通过单击产品页面上的以下内容来申请访问权限

一旦获得访问权限、您就可以在您的配置文件的安全资源选项卡中找到该数据表。
您要查找的数据表部分是7.7、这将获得与接收器灵敏度最相关的信息。
对于 MCU/CPU、唯一与 SDK 集成的是上述器件、但是、由于我们的器件是与 SPI 通信的收发器、因此您可以与任何具有 SPI/SDIO 和 GPIO 功能的 MCU/CPU 集成、 但必须在末端进行软件移植。 我还想注意的是、CC33XX 器件不支持外部 PA/LNA、正如您在分享的 pdf 中所看到的那样。
此致、
罗格利奥