This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于长距离(>20m) Wi-Fi 解决方案

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1265502/about-long-distance-20m-wi-fi-solution

主题中讨论的其他器件:WL1837CC3300WL1837MOD

e2e.ti.com/.../Drone.pdf

我们的应用是在无人机上进行远距离(自由空间大于20米)视频流传输。 我已经展示了一个简单的方框图、请参阅附件。 您能否告知我相应的芯片、我认为 Wi-Fi 4就足够了)。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley:

    流式传输视频需要更高的吞吐量、因此我建议您研究 WiLink 器件。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1837mod.pdf

    https://www.ti.com/product/WL1837MOD

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    TI 是否有更高输出功率(>20dBm 可以更好)和更好的接收器灵敏度芯片? wl1837在2.4GHz 时的输出功率约为17dBm。  
    wl1837是否也可以使用相机处理? 或者我们需要一个 CPU 来处理它? 如果是、 您可以为我们推荐一款器件吗?

    此致。

    巴克利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley:

    然后、我将介绍新型 CC3300器件。 它还没有正式发布、但很快就会发布。 它具有+20dBm 的更高输出功率。 它需要一个主机 CPU (Linux 或 MCU)、您可以将其用于摄像头接口。 SDK 支持 AM355和 BeagleBoneBlack (适用于 Linux)。 和 AM243 (用于 MCU)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3300.pdf

    https://www.ti.com/product/CC3300

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    CC3300在802.11b 下的最低灵敏度是多少?

    TI 是否有可与 CC3000集成以满足我们请求的 CPU/MCU?

    此致

    巴克利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    如果你有进一步的更新,请告诉我,谢谢。

    此致

    巴克利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley:

    在高级数据表中、我们有一个接收器特性表。 您可以通过单击产品页面上的以下内容来申请访问权限

    一旦获得访问权限、您就可以在您的配置文件的安全资源选项卡中找到该数据表。

    您要查找的数据表部分是7.7、这将获得与接收器灵敏度最相关的信息。

    对于 MCU/CPU、唯一与 SDK 集成的是上述器件、但是、由于我们的器件是与 SPI 通信的收发器、因此您可以与任何具有 SPI/SDIO 和 GPIO 功能的 MCU/CPU 集成、 但必须在末端进行软件移植。 我还想注意的是、CC33XX 器件不支持外部 PA/LNA、正如您在分享的 pdf 中所看到的那样。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    感谢您的信息、我们选择 WL1837MOD。 另一个问题是、TI 是否有任何 MCU/CPU 合作伙伴以前开发演示解决方案?

    此致

    巴克利