This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:有关证书处理的澄清问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1268415/launchxl-cc3235sf-clarification-question-on-certificate-handling

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

与 WiFi 企业相关的问题:

1.需要明确认证文件名,SWRU455m 表示他们必须使用这些文件名和路径用于 WiFi 企业。 DER 文件扩展名意味着二进制格式、但也表示 PEM 格式。 请说明文件内容是必须采用二进制编码还是 base64编码? 或者都可以吗?  

/sys/cert/private.key
/sys/cert/client.der
/sys/cert/ca.der

2. SWRU455m  8.4.3.2表示这些文件是安全的、将这些文件放入文件系统的最佳方法是什么、1)添加具有 uniflash 的默认方法、并动态更新、或2)在器件运行时创建并保存全新的文件? 在安全保护的情况下、应该使用什么令牌来读取和写入/更新? 系统在使用令牌时如何知道? 是否有适用于这些的示例代码?  

3.有关证书处理的相关问题:swpu332a 说明如下:

在安装 DER 格式的证书链时、根和中间层的文件名
证书(即、除供应商证书之外的所有证书)应与证书的"颁发日期"值完全匹配
"字段。 "issued to"值提供了一个相对于文件系统根文件夹的完整路径(除非
字段值包含子文件夹,证书应位于根文件夹中)。

这(仍)是否适用于 simplelink SDK 6和7?

感谢 您的 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题、我将向相关专家分配该主题帖。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我认为企业证书(和私钥)应该是 DER 格式。

    PEM 可能也受支持(我不确定这一点-我需要检查)、但名称仍然与".der"相同 (即名称对于获取文件很重要-解析时不考虑名称扩展名并根据内容标识格式)。

    指南的措辞绝对需要审查。  

    2.您可以通过 uniflash 和/或代码对证书进行编程(它们基本上只是 CNA 通过文件系统(SL_FS) API 访问的文件。 首次创建文件时选择自己的静态(供应商)令牌、该令牌 将用作主要访问令牌。

    我们的许多示例都访问文件系统、您可以对其进行引用(在 demo/文件夹中查找任何使用 sl_FsOpen 的示例)。 您还可以参阅 Simplelink Academy (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AN1RnLo7vXC3Q1eZFP5xaA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC32XXSDK__wg2mfY3__LATEST)

    3.是的,这仍然适用于最新的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 它有所帮助。